• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为P7全面评测:对比iPhone 5s/2888元合理吗(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-14

分享至:
  • 想要做好一款手机其中重要的一个要素就是精致的外观,这有点像汽车车头脸设计,都是方寸之间的艺术,需要在色彩、线条、材质、做工上找到一种平衡。华为从P6尝试改变,用一款漂亮的外观作为卖点,吸引了不少人的目光。当然,在追求外观上赏心悦目的同时,一款手机的硬件水平和实用的功能同样重要,尤其是一个品牌的代表作。需要在功能上做到一用就不离不弃,可能会是更加困难的一件事。

    华为在全球市场大力推广智能手机等终端设备的战略,对海思的发展形成有力提携,让我们看到国货打破了垄断。早在去年发布P6时,就在网络上引起了一阵热议,众多问题一触即发,这也许是继小米之后“争议”的手机,P6着实“火了”一把,不可否认的是P6的确是一部漂亮的手机。

    今年华为发布了一年一度的旗舰机华为Ascend P7,面对万年不变的海思处理器,业界深感质疑,刚刚发布就又引起了另一轮热议。而机锋将以公正的态度来体验华为P7这部手机,并为大家分享使用心得。

    在文章开始之前,相信很多网友和我们一样,对华为P7有着很多疑问,今天我们的文章将重点解决用户的以下困惑:

    1、P7在外观和做工方面是否有变化?

    2、屏幕升级至1080p后,显示效果更出色吗?

    3、在硬件配置方面属于什么水准?全新处理器相比众多旗舰产品来说又如何?

    4、海思处理器一直存在着兼容性问题,这次P7的表现怎么样?

    5、功耗和发热处理是否得当?

    6、拍照真称得上自拍、夜景手机吗?

    华为P7采用5英寸1080P像素级别的窄边框屏幕,搭载1.8GHz主频的海思麒麟910T处理器,辅以2GB RAM+16GB ROM的存储空间,支持存储卡扩展。拍照方面,华为P7使用了1300万像素后置镜头,另外,华为P7的前置镜头像素提升到了800万。该机内置2500mAh电池,运行基于Android4.4.2开发的Emotion 2.3 UI,并且支持TD-LTE 4G网络。

    华为P7作为一款升级产品,延续了上一代P6的外观设计,并且继承了超薄机身,在细节处进行了改良。屏幕由4.7英寸增至5英寸,分辨率也提升至1080p级别,无疑带来更佳的视觉体验。

    ▲ 机身正面

    苹果和索尼无疑称得上业界内工业设计一流的手机厂商,一贯优秀的做工以及令人称叹的细节处理能力让人折服。而在华为P7身上,我们同样看到了这两个工业设计“老大哥”的身影。

    ▲机身背面

    ▲机身正面上方

    该机采用双面玻璃机身,并拥有七层镀膜工艺,第三代康宁大猩猩玻璃也可以有效地防划、防摔。华为P7配备5英寸1080P屏幕,而背面材质也由金属更改为玻璃工艺,拥有CD纹加点纹效果,我们手中这部白色的能够看出明显的纹理。官方称“从任何角度都可以看到光晕和若有若无的骨感纹路,堪称业界独一无二的“美手机后背”。”可我倒是觉得,这也许会让有密集恐惧症朋友抓狂吧?

    ▲机身正面下方

    机身正面上方配备了听筒、感应器、前置800万像素摄像头,而在听筒上面的正中间还可以看到一枚指示灯。超高像素前置摄像头还是目前比较少见的,它还拥有十级美肤自拍,视频美颜功能,在使用前置摄像头拍摄视频的情况下也可实现美颜,以满足未来LTE网络视频应用需求。

    ▲机身背面上方

    机身正面下方则是华为LOGO,依然万年不变的延续了屏幕内部虚拟按键设计,占用屏幕像素,使得有效显示面积受到影响,不过好在它可以设置为自动隐藏。另外,华为的虚拟按键返回键依旧在HOME键左侧,想必设计师一定是一个左手持机的左撇子,如果能像LG一样让用户自定义顺序不妨也是一种不错的选择。

    ▲机身背面下方

    在机身背面来看,背板也取消了两段式设计。上方配备了一枚1300万像素摄像头,可实现1.2秒抓拍功能。在机身背面下方看到了一个竖条状扬声器,这在手机中还是不多见的,放在这个位置无疑会在右手持机时完全遮挡住,减弱了扬声器的声音,这是一个减分项目。

    ▲机身顶部

    机身边框仍然是采用铝合金,整个机身一体化程度相当高。在机身顶部,我们看到了3.5mm耳机接口及降噪麦克风,P6饱受争议耳机接口位置终于在P7手机上被放在了一个比较合理的位置,并且取消了防尘盖的设计。

    ▲机身底部

    机身底部则为micro USB接口,而手机底部仍然采用圆形底,双C倒角设计呈现水滴形态,并对下边框两个边角进行了切割处理,但因此在边角上要比顶部更尖,持握手机的时候,底角有点硌手。

    ▲机身右侧

    机身左侧并没有任何的按键、接口,全部堆积在右侧,上方是音量键和电源键,电源键采用了同心圆设计以外,正好在右手食指位置,微妙的弧面设计避免了按键抬高带来的诸多问题。但想必你也看出,这枚电源键仍有似曾相识的感觉,华为,你那个电源键,索尼知道吗?

    ▲机身右侧卡槽

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻