来源:互联网
时间:2014-05-14
俄勒冈州威尔逊维尔,2014年5月13日—Mentor Graphics Corp.(NASDAQ:MENT)今天宣布,Analog FastSPICE™ (AFS™) 平台和AFS Mega已通过TSMC的SPICE Simulation Tool Certification Program的认证,可用于16nm FinFET工艺的1.0版SPICE。全半导体企业的模拟、混合信号及RF设计团队,现在都可以使用Analog FastSPICE来高效地验证他们以16nm FinFET技术设计的芯片。
“Mentor Analog FastSPICE平台和AFS Mega成功满足了16nm FinFET技术的精确性和兼容性要求,”TSMC公司设计基础架构市场部资深总监Suk Lee表示。
Analog FastSPICE平台能提供高速的纳米级模拟、RF、混合信号、存储器和定制数字电路的电路验证。对于大型电路,AFS Platform可提供大于10M的器件容量和高速的混合信号仿真。对于存储器和其他阵列式电路,AFS Mega可提供大于100M的器件容量的硅精确的仿真。针对硅精确表征,它包含了业界的综合性全频段设备噪声分析和高效的Analog Characterization Environment(ACE™)。对于AFS平台,目前可以提供的许可有:AFS Circuit Simulator、AFS Mega、AFS Nano、AFS Transient Noise Analysis、AFS RF Analyses、AFS Co-Simulation、AFS AMS和ACE产品。
“通过TSMC的16nm FinFET Certification Program的认证是一个重大的里程碑,可推动双方共同的客户成功转向这一更先进的节点,”Mentor DSM部AMS验证总经理Ravi Subramanian表示,“通过和TSMC紧密协作,我们确信这些客户得到的纳米级验证平台,具有进行为复杂、高集成度的纳米级模拟、混合信号及RF设计所需的精确度。”