来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-12
OFweek 电子工程 网讯:小米在下周5月15日就要举行一场新品发布会,重点是新外观、配置更强、支持4G但可能只是作为过渡机型的小米3S,不过在此之前,小米下面的红米系列又突然涌现出一大批“新品”。
为免大家在下周抢购的时候搞混,这里就帮大家梳理一下红米系列目前有哪些机型,以及分支型号各版本的差异。
红米Note系列:
现在红米Note系列按照配置等级分为标准版、特别版和这一轮新增的增强版。标准版为1.4GHz的MT6592M+1GB内存,售价799元;特别版为1.7GHz MT6592+1GB内存,售价899元;增强版则是MT6592+2GB内存,售价999元。
标准版、特别版只有移动版,增强版则还有联通版可选。
其余配置均为5.5寸720P屏幕、8GB机身存储、前置500万+1300万像素摄像头和3200mAh电池。
红米1S系列:
红米1S初只有电信版,现在新增了移动版和联通版。
电信版和联通版配置大致相同,处理器分别是1.6GHz的高通骁龙400 MSM8228和MSM8628,前者支持CDMA/GSM,后者支持WCDMA/GSM,售价是799元,其中联通版支持3-4周预售。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。