来源:驱动之家
时间:2014-05-12
现在有关该机的跑分已经浮出水面,看情况其内部代号为Xiaomi Leo/W。与之前曝光比较一致的是,其搭载了主频2.5GHz高通MSM8974AC处理器,内置3GB RAM+16GB ROM,屏幕分辨率依然是1080p,系统则是目前的Android 4.4.2版本。
让人比较吃惊的是,配置强劲的小米3S其安兔兔跑分仅为31432,这样的成绩明显是要低于MSM8974AC的普通成绩的,因为目前搭载该处理器设备的终端成绩基本都在35000以上。
所以这说明了一个问题,那就是它是工程机优化不足所致。照这样的节奏来看,Mi3或许会在6月跟我们见面。
后有消息称,小米5月15发布会,会带来小米平板和可穿戴设备,大家期待下。