• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

5英寸1080p屏幕 索尼Xperia ZL2在日本发布

来源: 中关村在线
时间:2014-05-12

分享至:
    来自日本方面的消息,索尼Xperia ZL2在日本正式上市了。与前作类似,它的机身设计较为紧凑,但不支持防水功能,我们来看看详情。

  索尼Xperia ZL2配备了5英寸1080p分辨率屏幕,采用了TRILUMINOS特丽魅彩™移动显示技术以及X-Reality迅锐™图像处理引擎移动版。性能方面 内置了骁龙801 MSM8974AB处理器,主频2.3GHz,内置3GB RAM+32GB ROM,可拓展至128GB。内置Android 4.4系统。


索尼Xperia ZL2在日本发布(图片来自gsmarena)

  它的机身尺寸为137*72*10.8mm,比索尼Xperia ZL(索尼L35h)要略大上一点。拍照方面则是同样采用2070万像素的CMOS,支持4K视频拍摄,图像分辨率为5248*3936,电池容量为3000毫安时,但不可拆卸。

  不过它的售价暂时还不太清楚,考虑到并非是索尼的旗舰系列产品,因此售价方面应该比较容易让人接受。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻