来源: 爱活网
时间:2014-05-09
近日,爆料大师evleaks放出了HTC One M8粉色版的图片。据透露,粉色版的M8将与红色和蓝色版本在今年内发售。
粉色版的M8配置上与已发售的灰色、银色以及金色版本一致,同样运行的是Android 4.4 KitKat系统,使用的是HTC定制的Sense 6.0界面。手机将搭载一块1080p的5寸显示屏、BoomSound扬声器以及400万像素的UltraPixel双摄像头。从效果图来看,“小粉 红”M8面向的应该是女性消费群体。
迄今为止,HTC已经售出了超过50万台M8手机。在本月的下旬,HTC将会发布新的One系列手机One mini 2。据悉,mini 2将同样拥有多个颜色的版本,不过其中是否有粉色版本则仍不确定。
据悉,今年9月,HTC还会发布一款M8 Prime。诚如其名,这款手机将会采用至尊顶级的配置,包括5.5寸的Quad HD超高清显示屏、高通晓龙805,以及1800万像素的双摄像头。