来源: 新浪手机
时间:2014-05-09
新浪手机讯 5月8日上午消息,据外媒报道,诺基亚的第二款Android智能手机Nokia XL即将在亚洲和中东上市,售价约为109欧元(约950元人民币)。
外观设计上,Nokia XL与Nokia X基本相同,只是尺寸更大,因为Nokia XL采用5寸屏幕,并支持双卡双待。配备高通骁龙双核1GHz处理器,搭配768MB RAM以及4GB的ROM,支持32GB扩展卡,2000mAh可拆卸电池。采用500万像素后置摄像头和200万像素前置摄像头的组合。
同时,诺基亚Android手机阵营中还有一款Nokia X+也在计划上市之列,Nokia X+在保持Nokia X大部分硬件配置的同时将内存提升到了768MB。(基德)