来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-09
OFweek 电子工程 网讯:中兴的四月精彩纷呈,华为的5月惊艳来到,并且此后还会有小米的惊喜,但是今天我们要扒的是热美的手机,那么堪当此虚名的不过华为P7、一加手机、星星一号而已,下面就让我们一睹风采吧!
一、超薄极致设计 华为P7评测
在经过了一次次曝光之后,华为P7正式发布了,人们对于P7的种种猜测水落石出,当然真机亮相后还是有种惊艳的感觉,这不单单是因为它有着出色的外观设计,还因为华为是国产品牌,国产手机再次走上了世界市场。
华为选择世界时尚之都巴黎发布P7,想必华为对它是给予了厚望,P7本身的设计也与其发布地的气质十分相符,时尚、新潮的外观是P7的亮点之一了,可以说P7是延续了P6的成功之处,并在此基础上加以改进升级。
华为P7是否内外兼修,其系统体验是否也像外观设计那样出色是很多用户关注的部分,在发布会结束之后,让我们时间近距离接触一下P7,之后还会有相关的单项测试部分。
华为P7 具体参数
延续时尚外观设计
以一个总体印象来说,华为P7的外观设计在众多国产手机、甚至是国际级品牌手机中似乎都能脱颖而出。在一个以性能,这个当今几乎“无用”的参数和售价之间权衡的大背景下,P7给很多人的印象就是——好看。
华为P7
在众多厂商将旗舰机型越做越大的时候,华为似乎并没有跟风,一部融入时尚设计和定位在旗舰的机型,将屏幕控制在了5英寸,在手感和操作的便捷性上相比5+英寸的屏幕都有不少提升。另外华为P7出厂时屏幕上自带了保护贴膜,可免去用户自己贴膜的麻烦,算是个小细节吧。
华为P7
1080p的屏幕分辨率目前已经很普及了,旗舰机型的主流水平,相比一些更大屏幕的机型,其445ppi在视觉效果会显得更加细腻一些。就整个显示效果来说,1080p其实已经很好地满足了绝大部分用户的需求了,毕竟人眼分辨能力有限,2K屏幕虽然是之后的发展趋势,但目前来说1080p还是主流,并且会持续相当长的时间。
华为P7
P7的上下边框为不对称设计,顶部为圆角矩形的设计,边框比较平整,在该部分集成了3.5mm耳机接口和一个降噪麦克风。
华为P7
而底部的设计则完全不同,采用了半圆形的设计,过渡很顺滑,同时两边有一定弧度的切角也在手感上更出色,拿在手中不会有顶手的突兀感觉。底部集成了MicroUSB接口和主麦克风。
华为P7
超窄边框/镜面面板
细节的设计方面,华为P7屏幕上方为听筒、前置镜头和感应器,此外在充电、来信息时隐藏在听筒上方的指示灯会亮起。
官方数据显示的2.97mm超窄边框一方面为视觉效果做出了贡献,另一方面也进一步缩小了屏幕宽度,在单手操作上也有一定体现。
华为P7
由于P7的按键为内置触控按键,所以在机身的“下巴”处仅有一个华为标识,如果把这部分空间缩小点是否会再次提升些手感呢?可能我想的太简单了。
华为P7
华为P7的后盖面板除了具有镜面反光效果外还有非常细致的纹理,质感很好。并且从整体来看其背部的设计简约大方,但却不失时尚。
华为P7
华为P7正反面均为康宁第三代大猩猩玻璃,不但抗刮耐磨性更强外,两面的镜面效果也十分突出,视觉效果上非常突出。
华为P7