来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-09
2013年6月18日,华为在英国伦敦正式发布了当时全球薄智能机——华为Ascend P6,这款机型可以说是华为手机转型的开始,也是一款倾注心血的精品大作。时隔一年,华为Ascend P7正式与我们见面了,相比P6来说Ascend P7在细节处的刻画更加完美或者说在向完美靠近的路上,中关村在线手机通讯事业部也在时间为网友们带来了这款机型的首测。
华为Ascend P7首测
在评测开始之前我们不妨来回顾一下这款机型的大致参数,毕竟作为一款智能手机来说,硬件基础是非常必要的,有了一个好的硬件的基础才能创造更多更好的体验。
从上面的参数中我们不难看出,华为Ascend P7相比于前作Ascend P6有着非常多的升级,比如像是5英寸的全高清屏幕、全新的海思Kirin 910T处理器、800万+1300万像素的双摄像头以及全新的Emotion UI 2.3,这些软硬配置上的升级在后文当中都有详细的介绍。
华为Ascend P7
当然除了性能以及体验方面的提升以外,华为Ascend P7在外观方面基本保持了Ascend P6的整体风格和设计语言,但是在细节处又有着很多改动,相比以往视觉效果更加出色,并且也更加的人性化,这也为这篇文章标题的由来,因为华为Ascend P7在各个方面确实都有着或多或少的进步,而这些进步都让用户体验提升了一个等级。
5英寸全高清in-cell屏幕.
如果你对华为Ascend P6熟悉的话,眼看到这款手机你就会肯定这是P系列的续作,因为他们的设计语言以及整体造型非常相信,套用汽车评测中的一句话就是,华为Ascend P7采用了“家族式前脸”设计,当然笔者觉得改为“家族式机身”设计更加贴切。
华为Ascend P7采用了一块5英寸屏幕
华为Ascend P7采用了一块5英寸全高清in-cell屏幕,并且该机还采用了康宁第三代大猩猩玻璃保护屏幕,坦诚的说在笔者接触众多触屏机型之后,康宁大猩猩除了在抗刮耐磨方面表现出色以外(第三代抗划痕能力提升300%),在触感、质感上也比普通玻璃要出色。当然,作为屏幕的根本,华为Ascend P7的显示效果也确实令人满意,无论是色彩还原、屏幕亮度还有可视角度都非常出色,全贴合屏幕也让整个其通透度更高,直观体验更好。
屏占比有所增加
在细节方面,华为Ascend P7也有着不小的变化,给笔者直观的印象便是屏占比的提升,相比以往Ascend P7的屏占比更高,整机的视觉冲击力也有所提升。配合2.97毫米的超窄边框,这让该机屏幕增大的同时整个机身的尺寸也得到了更好的控制,握持感的表现值得肯定。
下巴采用了全新的设计
值得一提的是,华为Ascend P7在“下巴”处的设计发生了一些变化,相比以往的两段式设计,该机的这样的设计看起来更加协调,整个正面都由玻璃覆盖也增添了几分质感。当然,华为Ascend P7底部依然有一部分突出,这也是为了映衬其边框的设计。
延续双C倒角+双4G支持
华为Ascend P7的背面可以说是与Ascend P6有着很大不同,相比以往的不锈钢拉丝背板,华为Ascend P7采用了全新的玻璃背板设计,并且采用了与屏幕相同的康宁大猩猩第三代玻璃,前后双大猩猩玻璃的使用在保证前后抗划痕能力的同时也为整机的强度提供了保障。
机身背面也采用了康宁第三代大猩猩玻璃
华为logo以及主摄像头
扬声器放置在了机身左下角