来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-08
OFweek 电子工程 网讯:6.5mm极致超薄机身,金属+双玻璃结构,超强暗光拍照,超长续航……华为Ascend P7在卓越工艺,手机拍照,极速连接等多方面,重新定义了消费者智能手机体验标准,从而--
重新定义极致时尚
华为新一代旗舰手机Ascend P7震撼登场
【2014年5月7日,巴黎】国际时尚之都巴黎塞纳河左岸的一座古老百年建筑Maison de la Mutualité迎来热闹非凡的一天,在来自40多个国家的500多家媒体和来宾的共同见证下,华为正式发布了年度重磅的旗舰机型Ascend P7,全新登场的华为Ascend P7沿袭了P6的优雅气质,进行了由外及内的全新设计,精致工艺与人文设计完美结合,将金属与玻璃材质组合,通过金属拉丝处理和玻璃7层镀膜处理,打造了高质感的精致工艺,尽显科技时尚之美,成为手机行业产品设计的新风向标。
华为Ascend P7支持CAT4 LTE网络,配置5英寸1080P全高清屏幕,拥有6.5mm的极致超薄机身。 P7后置1300万索尼旗舰级背照式IMX214镜头,并搭载单反相机级的独立ISP(图像处理器),具有专业相机才有的曝光对焦分离功能,感光性能和降噪能力显著提升,令华为Ascend P7具备了强悍的低光拍摄表现及1.2秒极速抓拍等卓越拍照体验,完全能够满足夜拍及快拍一族需求;其他配置方面,内置一体化2500mAh电池并支持超级省电模式,在仅剩10%的电量时,仍然可以待机24小时以上。
华为消费者BG CEO余承东在发布会上表示,"过去三年来华为坚持的精品战略已渐显成效,华为智能手机市场份额进入全球前三,在中国、西欧等重点区域的品牌知名度提升显著。今天,我们发布的Ascend P7再次挑战行业基准,在设计、拍照体验和网络连接性上重新定义了智能手机,从而为那些追求卓越体验的消费者提供前所未有的使用体验。"
全球知名运营商Orange执行副总裁Yves Maitre表示,"Orange欣喜的见证了华为产品和品牌的成长,今天华为发布的Ascend P7是同档次智能机当中好的产品,这说明了华为的精品策略和长期积累收到了成效。作为一个长期的合作伙伴,Orange很高兴能够推出华为的新旗舰Ascend P7,给万千用户带来全新的使用体验。"
6.5mm超薄机身:尽显极致时尚之美
华为Ascend P7设计灵感源于著名的莫比乌斯环,展现无限循环的东西方文化融合之美,令手机散发出一种静谧、和谐的自然之美。采用双C内外一体设计,机身厚度仅为6.5mm,出极致超薄的时尚魅力。
相比其它智能手机,华为Ascend P7针对手机的四个拐角设计更具有突破性的创新。现在业内智能手机的四个拐角设计多为直方型导角设计,而华为Ascend P7则采取了弧形曲线设计,模拟水滴向下滴落所呈现的自然弧度,融入到P7的底部设计,使整个手机展现出一种纯粹的自然气息,同时,这一水滴型底部也能够带来更为舒适的握感。
金属机身+双层玻璃结构:重新定义卓越工艺
华为Ascend P7在采用金属机身设计,独特的金属拉丝工艺令华为Ascend P7具有一种让人过目难忘的特殊质感。
为此,华为Ascend P7完全颠覆了以往的手机后盖设计,采用康宁第三代大猩猩玻璃后盖,经过精益求精的7层工序打磨后,视觉更为通透和立体,成为业界独一无二的"完美手机后背"。与其他传统后盖工艺相比,Ascend P7设计了独特的螺旋纹路,融合了高端钟表的多层次、有内涵、不张扬的品质感,让消费者从任何角度都可以看到光晕和若有若无的纹路,同时机身金属质感更为明显,从而创造出一种丰富而独特的视觉美感。