来源:驱动之家
时间:2014-05-08
基于64位ARMv8 Cortex-A53/A57架构的移动处理器将在今年底到明年初陆续面世,各家芯片厂商也都在纷纷做着后的准备,那么在转向新架构、新工艺之后,我们能看到多大的性能提升呢?
在今天举行的第二届技术大会上,ARM今天又放出了一组官方幻灯片,其中就解答了这个问题,看起来很振奋。
首先,64位ARM处理器的类别将非常丰富,工艺上既有老的28nm,也有新的20nm、16nm FinFET,架构上既有单独的A53、A57,也有混合的A53+A57。
按照ARM的说法,如果都是28nm,A53可以比现在的A7性能高出接近50%,A57对比A15的话也是差不多的提升幅度。
但是我们不会在移动领域看到28nm A57,因为这个工艺下的功耗有点控制不住,必须上新工艺。——AMD的款ARM处理器虽然是28nm A57,但并非针对移动应用,而是面向服务器的,不在此列。
如果再配合20/16nm新工艺,A53、A57就会更加凶猛了。A53可以比A7提升大约70%,A53则能比A15高出将近一倍。
ARM还表示,现在的32位应用在64位硬件上都可以跑得更快,但这种说法并不准确,因为首先需要开发人员对应用进行重新编译优化,第二即便这样也不一定能看到性能提升,和应用本身的设计有关。
另外,ARM还分享了一组GeekBench 3的性能数据。这个工具已经可以很好地支持新的ARM AArch64 64位指令集,因此A57的成绩可以比A15高出28-55%,平均也高达45%,A53也能有A15 70%左右。
但是即便都在32位模式下,A57仍然技高一筹,成绩要比A15高出15-30%,平均下来大约20%。
当然啦,幻灯片上的数字看看就好,ARM现在也慢慢学坏了,A12改进一下就敢叫A17就是明证。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。