• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

EMC World 2014:揭秘EMC弹性云存储ECS

来源:比特网
时间:2014-05-07

分享至:
    5月6日,在EMC World 2014全球大会上,EMC公司推出了突破性的超大规模云存储基础架构EMC ECS(弹性云存储)设备(原 “尼罗河项目”),为各种规模各种行业的服务供应商和客户重新定义了云存储的经济效益。

  全新EMC弹性云存储(ECS)设备可实现公共云的易用性和敏捷性,以及私有云的可控性和安全性。与亚马逊和谷歌的公共云相比,EMC弹性云存储(ECS)设备在实现对象存储的过程中可减少9%-28%的总体拥有成本。客户可使用弹性云存储(ECS)设备赋予现有的私有云和混合云环境以超大规模的云计算能力,通过自助服务功能实现易用性,实现完全自动化的配置,同时为下一代应用程序提供数据服务。在移动设备上利用下一代应用程序驱动所产生的数据给服务供应商和客户带来多重挑战:如可访问性、安全性和易分析性,同时存储基础架构必须能够处理爆炸式增长带来的各种问题。弹性云存储(ECS)设备是一种模块式可横向扩展的解决方案,可在单一机架内提供高达2.9 PB的机架单元密度,处于业界水平。此外,它可通过集群达到EB规模,达到IT第三平台的需求。

  选择将其数据存储在公共云环境中的用户通常可直接受益于其可用性和可扩展性;但同时他们可能会面临其他风险,如系统中断、将数据移入移出公共云环境所产生的高额成本。很多情况下,这些客户也会遇上合规方面的问题,因为他们可能不知道数据的存储位置、是否备份、备份方式、以及是否有未授权用户访问这些数据。EMC弹性云存储(ECS)设备可以消除公共云中不可必免的这些利弊权衡。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻