来源:EEWORLD
时间:2014-05-07
提供更好的电源接触和设计灵活性。
EXTreme Ten60Power系列同级连接器新增产品结合了低侧高、
更高的功率和信号密度,满足日益增长的功率需求。
(新加坡– 2014年5月5日)Molex 公司扩展其EXTreme Ten60Power™大电流连接器产品线,推出EXTreme Ten60分流刀片(Split Blade)触点系统,可让企业满足需要大电流密度和低功耗的数据通信、电信以及电源客户更广泛的电源和信号需求。分流刀片电源模块是模块化和客户可配置的大电流混合电源和信号连接器的强大产品组合的一部分,每线性英寸电流达到260.0A,采用了改进系统气流的低侧高(10.00mm)外壳设计。
Molex全球产品经理Jeff Torres表示:“随着计算功率的需求增加,在定制电源连接器产品上,硬件和电源制造商面对着更大的压力,需要在更小的空间中提供更多的电流但却不会大幅增加成本。Molex产品开发团队的重点是通过的设计灵活性来解决这一电源问题。通过不断扩展EXTreme Ten60Power系列连接器,我们巩固了在业界的领导地位,提供现今市场上广泛的模块化解决方案,采用小的总体封装提供高电流和信号密度。”
“新型EXTreme Ten60Power分流刀片电源模块使用位于中间的介电塑料,将标准EXTreme Ten60Power电源终端的两个部分分开,每个分流刀片终端在30°C温升下承载30.0A电流。通过将刀片分开,并缩短通电电源触点之间的距离,分流刀片模块提供了更快的响应时间、更低的总体电阻, 以及更大的电容优势。如果客户不需要标准Ten60电源触点在所有域中达到完全的60.0A额定电流,还可以提高电源触点粒度。模块化设计让分流刀片模块与标准电源模块和高密度信号(HDS)模块轻易集成进混合EXTreme Ten60Power组件中,以满足特定的客户需求。”
Extreme Ten60Power连接器可提供1到9个电路的分流刀片电源模块,1到10个电路的标准电源刀片模块,以及6到60个电路的信号模块。所有模块均可配置以适应几乎任何设计应用,而无需模具成本或额外的交货时间。DC(5.50mm) 和AC (7.50mm)大电流触点刀片间隔选项提供了更大的设计灵活性,电源刀片备有适应共面或垂直应用的直角和垂直方向型款。插头和插座均采用Molex经过验证的可靠电源和信号触点设计,并具有后接/先断(LMFB)或先接/后断(FMLB)功能。初的3排信号模块具有2.54 X 2.54mm信号区间间距,而高密度的5排信号模块(HDS)则具有2.00 X 1.65mm间距,用于空间受限的区域。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。