来源:EEWORLD
时间:2014-05-07
近日,华为宣布成功完成LTE Advanced Category 6连接测试,下载速率达到300 Mbps。该试验采用华为SingleRAN设备和Qualcomm第四3G/LTE多模解决方案——Qualcomm Gobi 9x35处理器。
目前, SingleRAN已经在全球广泛商用,而Gobi 9x35是移动行业首个将采用20纳米制程生产的商用蜂窝调制解调器。华为称,此次试验是一个重要里程碑,试验结果证明了华为的LTE-A解决方案与Qualcomm调制解调芯片的互联互通。
Gobi 9x35调制解调器的特性包括宽频40MHz LTE Advanced载波聚合,以及支持峰值数据速率达300 Mbps的LTE Category 6。LTE Category 6与Category 4相比,有效地将峰值下行速率提升了一倍。在LTE Advanced的下一阶段,载波聚合达到宽频(40MHz)级别,而20MHz载波聚合也已通过前一代Qualcomm Gobi 9x25芯片完成了商用部署和实现。全球的运营商如今面对的不仅是40MHz载波聚合,还有根据他们所在地区LTE频段的大量LTE载波聚合频段组合。 Gobi 9x35和及同属第四代方案的射频收发芯WTR3925旨在解决这些日趋复杂的LTE载波聚合。
对OEM厂商来说,Gobi 9x35调制解调器和WTR3925芯片相结合,提供强大的单一平台,可用于在全球范围内更快地推出LTE Advanced终端。这些解决方案支持速度提升两倍的LTE Advanced、300 Mbps的CAT 6以及双载波HSUPA和双频段多载波HSPA+。