vivo的4G智拍旗舰Xshot,早一张宣传海报是4月1日在其官方微博上发布的,今天(5/7)晚上就将正式在水立方发布,这一个多月的时间,各种消息不断,让我们来归纳梳理一下,这款vivo的年度旗舰究竟有哪些看点,哪些突破!
配置很强,但不是重点!
Xshot搭载高通骁龙801(8974AC)四核处理器,3G RAM+32G ROM,支持128GB的TF卡扩展,前置摄像头为768万像素,后置2400万像素摄像头。号称“4G智拍旗舰”,且采用高通801平台,估计网络支持方面五模全方位肯定是跑不掉了,只是不知道是十频,还是十三频,或是十七频——这跟是否能畅游全球,还是有很大关系的!此外,另一个未知是屏幕尺寸,目前只知道分辨率为1920×1080像素,但是从近期发布的新机推断,屏幕大小应该在5.5吋左右。至于售价,估计还是3498元。
这样的配置,在国产手机里算得上顶配吗?也许。退一步谦虚点儿,至少也是翘楚。不过,配置并不是vivo Xshot的关键。
TF+SIM一体化卡槽专利设计:只为纤薄机身?
在预热阶段,vivo自曝了一个专利设计,即TF卡槽和SIM卡槽置于同一个卡槽内,卡槽的外面放置TF卡,而靠内一侧则是SIM卡,这样能够节省手机的内部空间,估计跟vivo手机一贯的精致外观、纤薄机身有关。
全能拍照手机
总的来说,vivo对于这款Xshot这款新机的定义是“全能拍照手机”,即要集超清成像、完美自拍、极速快拍、高清拍摄于一体。
F1.8光圈+光学防抖+双色温双LED闪光灯
大光圈的好处是加大镜头入光量,提升单像素获取的光能量,日常拍照中能更好的抑制噪点,同时可以提升在弱光环境下的拍摄效果。目前,业内预测F2.0将于2014年逐渐普及,但采用F1.8的超大光圈,还是属于“稀有动物”。
光学防抖是智能手机向卡片数码相机进军的关键一步,能有效解决对焦后再拍照时的机器抖动、夜拍长时间曝光的人手抖动等问题,让普通用户在多样的环境下都能拍摄到稳定、清晰的照片。光学防抖的核心部件时OIS马达,效果实现靠OIS算法,产品相对比较复杂,需要光、机、电的资源整合,因此与模组供应商有关。目前国内的摄像头模组供应商是舜禹,此前,多款以拍摄为卖点的国产手机用的都是舜禹的产品,hTC的供应商是光宝,而苹果选择的则是台湾大立光,不知道这次vivo会选择哪家!
vivo Xshot采用双色温双LED闪光灯方案,通过结合高亮LED白灯+LED暖色灯,呈现出接近自然光的补光效果,从而达到拍摄效果。刚发布不久的hTC One(M8)采用的就是双色温LED方案,以提高夜拍效果。
前置美颜不是空谈:全光谱LED补光灯
主打美颜自拍的手机不少,除了通过软件应用补足之外,有在广角镜头方面下功夫的,也有在拍摄小窗上做细节优化的,Xshot采用的方案则是全光谱LED前置补光灯,据悉,这样发出的光线非常接近太阳光谱的自然光。同时,在暗光环境下,可根据环境光智能调整补光亮度,使补光效果更自然,从而实现完美自拍。
极速快拍:独立物理拍照按键+极速快拍系统
除了加入了一个全新物理拍照按键,vivo Xshot的极速快拍系统,据说能达到:快启动相机,快完成拍摄和快分享照片,至于具体表现如何,我们还得等到新机的正式发布。
4K超清摄像
除了拍照,Xshot在摄像方面也值得期待,采用业内水准的4K Ultra HD超清摄像技术,四倍于全高清1080P摄像的清晰度。
Hi-Fi:延续vivo的基因
Hi-Fi是vivo的基因,Xshot除了主打“极致拍摄”,Hi-Fi依然也不含糊。据悉,为解决手机平台音频信号输入瓶颈,将首次增加TI高级ADC作输入
芯片。输出选用性能强劲的AB类耳放MAX97720。解码部分的DAC则是vivo全新定制联合开发的CS4398,体积不到原来一半,性能完全没有缩水。输入-解码-输出,Xshot构建了完全独立的高级Hi-Fi通道。
小编还是挺喜欢Xshot一系列的宣传海报,选择了几张有代表性的,大家一起来欣赏一下。
3D效果的发布会?
有消息称,vivo Xshot的新品发布会,将采用3D形式,有网友还在论坛中贴出了印有vivo LOGO的红蓝3D眼镜,具体情况,大家就期待今天晚上的发布会吧!后,小编从朋友圈挖来的发布会幕后照片,大家一起分享一下!