• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2014年non-PC DRAM需求预估年成长46%

来源:DIGITIMES
时间:2014-05-06

分享至:
    非PC应用DRAM主要包括伺服器用DRAM与利基型DRAM(Niche DRAM),其中,利基型记忆体包括Mobile DRAM、Specialty DRAM,与Graphics DRAM等三大类产品线,各产品线的主要终端应用产品各自不同。

自2010年以来,全球伺服器出货量虽呈现每年约5%左右幅度的稳定成长,但受惠于来自云端(Cloud)与巨量资料(Big Data)的需求,伺服器单机搭载DRAM需求量呈现逐年成长态势。在出货量与单机搭载DRAM位元需求量同步成长的推动下,DIGITIMES Research预估,2014年伺服器用DRAM位元需求量年成长率27.2%,成长表现与2013年28.8%相当,但远优于同期标准型DRAM需求9.7%年成长率。

Mobile DRAM在智慧型手机与平板电脑的热卖,加上该2项产品单机搭载DRAM位元需求量亦快速成长等2项因素的加乘效应下,预估2014年Mobile DRAM位元需求量年成长率将高达62.7%,为各类型DRAM需求成长强劲者,亦为带动非PC应用DRAM需求成长重要动能。

至于Graphics DRAM占整体利基型DRAM市场比重虽然不高,但2013年第4季在Sony的Playstation 4与微软(Microsoft)的XBOX One等新机种搭载Graphics DRAM位元需求量为前代机种数倍的情况下,加上占Graphics DRAM需求大宗的绘图卡单机搭载DRAM位元需求量亦在多媒体对硬体需求提高的情况下快速成长,将使得2014年Graphics DRAM位元需求量需求量年成长率达42%。

在Mobile DRAM强劲需求带动下,DIGITIMES Research预估2014年全年非PC应用DRAM位元需求量年成长率达46%,表现远优于PC应用标准型DRAM位元需求量年成长率,这也让非PC应用DRAM位元需求量占整体DRAM位元需求量比重进一步攀升。

2014年non-PC DRAM位元需求量年成长率预测













ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻