• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

凌华科技即将亮相“第九届中国国际国防电子展”

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-06

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:凌华科技将于2014年5月8日-10日,携的行业应用解决方案及众多新品,亮相于北京举办的第九届中国国际国防电子展。据悉此次展览会是两年一度的军工行业盛会,凌华科技的测量测试解决方案以及军用宽温级嵌入式解决方案将精彩亮相。欢迎莅临凌华科技展位:中国国际展览中心(老馆)1号馆,1A303。

    测量测试

    此次亮相的重点测量测试解决方案是凌华科技的高速、高带宽的PXI Express测试系统,该系统整合了业界领导厂商的数据采集产品,如波形发生器、数字万用表、开关、RAID卡等,以及凌华科技极具性价比的PXI Express机箱和控制器,为客户提供完整的、极具灵活性的、高性价比的测量测试系统。

    同时亮相的还包括专门针对雷达/声纳测试应用的数字化仪产品系列,以及搭配免费时频分析软件的振动/噪声信号采集与分析解决方案和众多数据采集新品。

    嵌入式计算平台

    VPX已成为下一代关键性嵌入式系统的板卡规格标准,可以满足军工及航空航天应用的严苛环境,让用户不再为产品的尺寸大小、重量或者能耗(SWaP)所困扰。此次亮相的VPX产品包括了基于的第四代Intel® CoreTM i7处理器的6U VPX刀片,以及3U VPX刀片和机箱、GPGPU刀片和XMC显卡等。

    凌华科技还将同时展出3U/6U的CompactPCI计算刀片,不同的CPU处理性能,以及标准和加固导冷的多种版本,可以满足您的不同应用和处理性能的要求。

    模块化计算平台

    凌华科技的PC/104系列产品可以在极端的温度环境下完美运行,并且具备非常高的抗冲击和抗振动特性。此外,出色的防护涂层,先进的嵌入式BIOS以及长生命周期的保证,为不同的应用提供坚固可靠的军用宽温级解决方案。同时精彩亮相的还有高性能嵌入式加固计算平台HPERC系列,该系列是高密闭的COTS计算机系统,除了具备加固、小型化和高性能的特点外,还具备长供货周期和弹性配置的优势,非常适合部署在地面、空中和海上的应用设备中。

    凌华科技还提供COM Express、ETX规格的模块化计算模块,通过搭配的Intel®处理器,可以提供高性能或低功耗的丰富选择。的SMARC计算模块则是一个多功能的小尺寸计算模块,非常适合需要超低功耗、超低成本和高性能的应用。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

    更多新闻