来源:EEWORLD
时间:2014-05-06
Atmel®公司(纳斯达克代码:ATML)今日宣布正式投产 mXT106xT2 系列器件,从而拓展了该公司广受欢迎的 maXTouch® T 系列触屏控制器。新的触屏控制器汇集旗舰级智能手机所需有的悬停触控、手写笔和超强抗扰性等功能于一身,可用于7至 8.9 英寸的更大尺寸屏幕市场。Atmel 的 maXTouch 是当今一款可在比智能手机尺寸更大的设备上 实现悬停控制功能的产品,悬停的距离可达20毫米。该功能使用户在不接触屏幕的情况下,能够通过手势、缩放等操作,与设备进行互动。
T系列纳入了Atmel的自适应感应技术,可实现动态触摸分类。这种技术能够自动在自电容和互电容感应之间智能切换,实现用户在指尖触摸、悬停、有源或无源手写笔以及手套触摸等各种控制方式之间无缝转换。这种特性可让用户无需手动启用操作系统的“手套模式”来区分悬停模式和手套模式。与此同时,自适应感应也大大降低了设备功耗,可延长电池使用时间。此外,mXT106xT2提供了当今平板电脑设备所需的诸多功能,包括0.4毫米薄的触摸屏盖板,以及支持用户在寒冷气候条件下的多手指手套触控。对于期望获得无纸化办公益处的用户,mXT106xT2还提供手写笔功能,既可采用Atmel maXStylus的有源手写笔,也可采用具有1毫米精细笔尖的无源手写笔,从而实现更精确的点选。
中等尺寸平板电脑是当今触屏行业中增长快的市场,年均复合增长率超过30%,预计在2014年其规模将达1.6亿台。Atmel不断中标华硕、联想、LG和东芝等厂商的设计订单。这足以证明它在这些屏幕尺寸领域所取得的成功。这种市场增长主要源于以下几个因素:Intel提出的参考设计、Windows 8.1的广泛采用,以及权衡优化便利性和大尺寸内容观赏而提升的用户体验。
106xT2具备与Atmel T系列maXTouch控制器相同的性能特性,还可通过称为“外围触摸控制器”(PTC)的嵌入式硬件模块,支持电容按键、滑块和滚轮控制。该特性使系统在集成这些电容按键时不会占用触摸控制器的节点,操作时的抗扰性能更佳,同时无需外部元件,功耗比通过固件实现时更低。
Atmel公司触摸产品市场经理 Patrick Hanley 表示:“随着触屏市场的爆发性增长,我们了推出这款性能的触屏控制器来完善我们的T系列产品,对此我们倍感兴奋。由于市场对悬停触控、手套触控、PTC和手写笔支持等用户功能的需求不断加大,经扩展的T系列将使得OEM厂商在技术更进一步,从而助力消费者的美梦成真”。
上市情况
maXTouch T系列的新器件现已投产,8.3英寸屏幕的评估套件将于5月上市。这些套件将使用的maXStudio工具,提供对于手套触控、手写笔(有源和无源)以及PTC的支持功能。如需购买该套件,请与当地销售办事处联系。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。