来源:腾讯
时间:2014-05-06
问:4K电视在哪看4K视频?
答:与之前的智能电视相同的是,4K电视若要观看与之匹配的4K片源有三种方式:一种是通过PC端下载网络上的4K片源,然后将其拷贝到大容量存储设备中(如U盘或移动硬盘),再连接电视或4K播放机进行播放。另外一种则是通过智能电视中的4K在线视频专区来进行点播观看;还有一种则是直接通过电视台播放的4K信号来观看4K视频。
在线点播观看:简单又方便
相对于采用下载的方式,通过在线播放的方式不但可以免除下载的时间,而且对于视频服务商而言也能够更好的推广正版化的视频服务。对于新上映的影片而言,其可以通过付费的方式提供给消费者,这样不但能够满足大家观看的需求,同时也能够积极的推广视频的正版化,保护知识产权。与此同时,通过在线播放的方式还有利于电视厂商以及视频服务内容商对视频的播放数据进行统计,并且反馈给电影制作公司,有利于制片人今后制作出更优质的影片。
除此之外,使用在线视频播放的方式也给电视厂商带来了一个新的盈利平台。过去电视厂商的盈利方式只有通过销售电视产品。而在互联网电视开始了盛行之后,可以将在线视频系统打造成一个新的服务平台,包括电影制作公司以及自身都可以在这个平台上获得利润。对于电视厂商本身而言,这也是一个新的收入渠道。因此,越来越多的电视厂商专门提供了4K视频专区,力争为用户打造更丰富的4K资源。
从目前国内情况来看,乐视在这个方面算是比较突出,其充分利用乐视网的视频资源,同时结合乐视影业在拍摄和制作电影及电视剧的优势,不仅为消费者承诺未来带来大量的 4K自制电影和电视剧,并且还会引进各种的4K大片,形成视频生态链。此外,联想在其的S9智能电视中也提供了专门的4K专区,定时持续推出4K在线视频供观众点播观看。而海尔也与优朋普乐进行了深度合作,专门推出了在线4K专区等等。此外,在国际市场中,三星在今年年初的电视新品发布会中也一再提到了出色的硬件性能与色彩表现并非全部,并会针对中国市场提供大量的4K视频片源。
下载4K片源观看:目前不靠谱
除了在线点播以外,理论上,我们还可以把从网站上下载的4K视频拿到智能电视上观看。不过,目前能够提供下载的4K片源主要是各个厂商提供的官方试播样片,如奇美液晶面板厂的“美女和烤鸭”,LG推出的欧洲风景系列等视频,以及日本和韩国艺人们的MV音乐录影带,其数量非常有限,很少有完整版电影提供下载。当然,由于市场对知识产权以及版权方面有严格的保护,并且保护措施今后会更加严格,因此即使在未来,想通过网络下载到的4K电影,难度也是非常大的。
未来电视信号也有望进入4K水平
实际上,除了每个智能电视厂商对各自4K视频生态链的构建,以及去下载少之又少的片源以外,广播电视行业也在为4K的普及进行着努力。如:此前有报道称,英国天空电视台就使用4K“超高清”技术直播了一场英超比赛,成为英国首个提供4K电视直播的服务商;而索尼也联合国际足联宣布,继去年夏天的联合会杯之后,2014年的巴西足球世界杯决赛也将被拍摄成4K信号等等。也就是说,未来我们普通的电视信号也将成为4K水平,再也不用为片源的匮乏而烦恼了。
三种观看方式其实都有瓶颈
在上面,我们针对“4K电视在哪看4K视频?”的问题为大家提供了三个观看的渠道,但即便如此,就目前来看,想要用你家里的4K智能电视轻松的观看或者播放4K视频并不容易。
首先,在线观看4K视频,虽然目前看来片源多,而且大有不断丰富之势,但网络环境可能会成为你观看中的瓶颈。经过我们对多款 4K超高清电视的测试与实际体验,在网络环境足够理想的情况下在线播放4K视频都非常流畅,但毕竟“足够理想”的状态并不是家家都能享受得到。经过测试,虽然一些厂商推荐至少需要10M或更大的带宽就能流畅播放在线4K视频,但是从实际体验上而言,使用20M的带宽来播放的体验会更好,这样除了基本上不会有卡顿现象之外,在进行快进和快退等操作是也会更加迅速,加载时间也更短。
其次,对于想要下载4K视频来观看的朋友来说,除了上面我们提到的片源过少,几乎没有一部完整的4K视频以外,你的4K电视能不能正常播放外接硬盘中4K视频可能是的问题。也许有人会问:我买的就是4K电视,怎么会播不了4K视频?我们要说,你可能理解错了,目前的4K电视多数指得仅仅是拥有4K分辨率的屏幕,并没有说它可以支持对4K视频进行解码播放。而在这样的情况下,你只能选择再外接一台4K播放机来进行播放。看到这,你是不是想起了当初的高清播放机?对,在目前绝大多数4K电视上想要外接硬盘看4K视频,还得再让“历史重演一回”。
后,我们还说到了未来可以观看4K信号的电视节目——这个离我们更远。我们说,电视广播行业需要完成对4K节目的录制、编辑处理、传播等多个方面工作,但这些工作都需要相关的4K设备来支持。或许拍摄的设备问题好解决,而如何传输到观众的家中,又成为了一件非常麻烦的事情。目前国外4K电视台支持的4K节目传输的方式简单言之,是先将4K内容拆分成4个独立的内容并由4个不同的通道进行传输,到接受端之后再进行汇合。而对于国内来说,高清信号传输的问题才刚刚勉强得以解决,想要普及4K,显然又是一次巨大的挑战。
总结
总体来说,目前想要利用4K电视来观看4K效果的影片,困难重重。那么,是不是就没有希望了呢?也不是。我们必须认识到,虽然目前对于普通用户来说,观看4K视频限制多多,但是不论是家电厂商、内容制作方、硬件提供方,还是广电领域都在不断的进行着努力,大趋势是毋庸置疑的,但发展速度还能否更快一些,需要全行业的共同作用,并不是某一家企业说了算的。