• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盘点1500元档强机:中兴天机/小米3/MX3(图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-05

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:现今2000元和1000元档超值机几乎统治了整个国产市场,价格定位于此的朋友在购机时可选择的余地也很大,但倘若提起1500元档的强机,恐怕大多数人就要摊手表示遗憾了,就算平时关注手机多些的用户能数上来的恐怕也寥寥无几。

    然而在实际购机时,“高不成低不就”的用户并不在少数,此时卡在中间档口的1500元左右的手机自然就成了合适的价格定位。所以近经常有朋友来询问笔者“1500块左右有好机吗”,而笔者通常比较轻松的告诉他们,这个必须有。

    处在竞争日趋白热化的国内市场,见缝插针是手机商们一贯的战略,只要有需求,他们必然会给你提供多样的选择。今天笔者就搜罗了一些比较热门的1500元档强机,以供有购机计划的朋友们参考,骁龙801强芯、真八核、1080p、1300万像素等高端配置应有尽有。

    中兴Grand S II

    4月1日,中兴天机(Grand S II)发布,5.5英寸1080p级别显示屏、1300万像素后置镜头、2.3GHz骁龙801四核处理器、2GB RAM+16GB ROM内存组合、支持TD-LTE和FDD-LTE双模4G,如此顶级的配置,售价仅为1699元。

    中兴Grand S II机身正面

    中兴Grand S II秉承了Grand S “极致美学”的设计理念,在外观上继续追求金属外壳。其配备了5.5英寸1080P分辨率全高清显示屏,搭载主频为2.3GHz的高通骁龙800四核处理器,同时拥有1300万像素主镜头加200万像素前置镜头的组合,另配有3000mAh电池。

    中兴Grand S II背面

    中兴Grand S II的亮点就是承载了智能语音操控,将人性化的语音操控设计融入到手机的使用中。先进的语音识别技术,强大的云技术支撑,真正实现了语音上的人机互动。另外,为打造的“声”活享受,中兴Grand S II内置高保真语音以及杜比音效等与声音有关的专业技术。

    1699元超值人气王

    小米3

    小米近两年凭借“发烧”概念和超高性价比在手机界玩的风生水起,每发新品必定人气爆棚并引发大量抢购。前段时间发布的小米3依然保持了这一传统,5英寸屏、骁龙800(或Nvidia Tegra4)处理器,加之1699元的定价,小米3继续以风骚的姿态走在了时代前沿。

    小米3正面图

    在外观方面,小米3打破往日传统,采用棱角分明的方正式设计,更为硬朗时尚。该机正面配备了一块分辨率为1920×1080像素的5英寸IPS高清大屏,像素密度达到441ppi,显示效果极为清晰。

    小米3背面图

    在配置方面,小米3移动版搭载Nvidia Tegra4 1843MHz四核处理器,配备2GB运行内存,整体运行流畅、毫无卡顿感。此外,该机内置采用f/2.2光圈的1300万像素后置摄像头以及200万像素的前置摄像头,支持1080P高清视频录制。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻