来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-05
相信大家记忆犹新,去年6月,索尼发布了一款超大屏的旗舰手机——Xperia Z Ultra,凭借6.44寸将手机屏幕大小推到了新的高度。此后,索尼将大屏策略向下延伸,一连推出了多款大屏的中端机型,前段时间发布的Xperia T2 Ultra就是其中的一款。
Xperia T2 Ultra也是索尼T系列的首款产品,定位中端,下面我们来看该机的评测。
这款手机屏幕尺寸达到6寸,三围为165.2X83.8X7.65mm,单手操作已经很难实现。不过较薄的机身和173g的重量在双手握持时还算舒适。
可以看到,该机大有索尼风范,前后非常平整,使得机身极具对称性。值得一提的是,T2的边框厚度只有2.5mm,高达73.6%的屏占比也非常的耐看。
该机有两个版本,一个是支持联通3G的双卡版,采用MSM8228处理器;另一个是支持移动4G的单卡版,采用MSM8928处理器,两款处理器仅仅是基带不同,在性能上是一致的。笔者手上这款是4G单卡版,在机身背部有中移动的相关标识。
配置上,Xperia T2 Ultra配备6寸720P屏幕,搭载主频1.4GHz的骁龙400四核处理器,内置1GB内存+8GB机身存储(支持扩展),摄像头组合为前置90万+后置1300万像素,电池容量为3000mAh,运行Android 4.3系统。
我们手上这款是白色款,可以清晰的看到前置摄像头(小黑孔)和传感器。如果是黑色款的话,均采用了隐藏设计,上下对称性会更为明显。
索尼Xperia T2 Ultra的背面采用塑料材质,经过烤漆处理,摸起来较为滑腻,当然也少不了沾染指纹。
需要注意的是,该机的背部虽然同样较为平整,但其背面是高于四周的边框的,也就是说,手握持时会有一个小小的弧度,手感上提升不少。
同时,这款手机是支持NFC的。
T2 Ultra的扬声器并没有设计在底部,而是在背部偏下,采用较为夸张的长条形状。
后壳中央的Xperia标识
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。