美国莱斯大学的研究员创造了一种特薄的高性能柔性电池。电池不含锂,厚度仅为0.01英寸(0.0254厘米),还是一个超级电容器。这种电池技术可用于移动电子设备和可穿戴电子设备,例如智能手机和健身手环。
智能手表虽然刚出来不久,但有一点很清楚,那就是其性能的限制因素之一就是电池续航能力。电池通常都是硬质、厚重的。你大概也不想整天戴着厚重的手表。
柔性电池有吸引人的前景。有了它,可以制造更好的消费类可穿戴设备。我们之前也看到过一些柔性电池,但是他们的性能都比不上锂离子电池。现在,莱斯大学的研究人员研究出了一种非常有前途的柔性电池技术。
莱斯大学的化学家James Tour和同事创建出高性能电极,通过蚀刻900纳米厚的氟化镍层,刻出直径只为5纳米的整齐排列的洞,增加表面面积,添加能量储存能力。电极包裹在聚乙烯醇-氢氧化钾电解质中。
根据科学家们的说法,这款设备运行起来就像电池,尽管它是超级电容器的结构。事实上,它既是电池,也是超级电容器。这款设备可以像超级电容器那样快速充放电,也可以像电池那样以较慢的速度充放电。
这款设备只有0.01英寸。经验证,在1万次充放电和1千次弯曲后,设备仍能保持76%的原始能力。经测量,能量密度为384 Wh/kg,功率密度为112 kW/kg。
这项技术可以用于可穿戴柔性电子设备,例如下一代智能手表和健身手环。科学家们表示他们已经和一些公司进行洽谈,这些公司都对电池的大规模生产感兴趣。科学家们在洽谈中表示可以让电池更薄并通过扩大面积或叠加层数增加能量储存能力。
这项研究可在一期的《美国化学学会》(Journal of the American Chemical Society)期刊上查看。