• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

无处不在的Atmel汽车产品

来源:EEWORLD
时间:2014-05-05

分享至:

摘要

   过去三十年来,的汽车电子器件供应商 Atmel 一直走在不断进化的汽车行业的前沿。借助其丰富的产品组合,Atmel 在汽车门禁、车载网络和电容触控应用领域(如人机交互、车内信息娱乐系统)不断创新,并保持地位。其中的很多汽车概念正被应用于工业自动化与控制系统等更加广阔的市场。

前言

   1927 年 5 月 26 日,福特的第 1500 万辆福特 T 型车驶下位于密西根州的一条组装线。自 1908 年秋季投入生产以来。T 型车的设计鲜有改变。七年后公司才为该车型配备车灯,车灯初是由一台磁电机供电,后来被升级为电瓶和发电机。虽然汽车的基本概念变化很小,但其外形、舒适性、安全性和乘坐体验却发生了巨大变化。随着时间的推移,人们对汽车设计及功能的各个方面均进行了仔细审视。伴随材料技术的快速发展以及人们对动力和电子系统的认识日益加深,与过去相比,当今的汽车已经能为驾驶员和乘客提供一种更加安全、轻便和轻松的体验。

   例如,几乎每一项功能的重大而持续的演进都离不开车载电子器件的使用。通过结合其它创新技术,电子系统已促使防抱死和牵引力控制系统等安全功能成为大多数现代汽车的标配。  

车载网络

   过去三十年来,的汽车电子器件供应商 Atmel 一直走在快速发展的汽车行业的前沿。借助其丰富的产品组合,Atmel 在汽车门禁、车载网络和电容触控应用领域(如人机交互、车内信息娱乐系统)不断创新,并保持地位。Atmel 的研发和制造活动遵从 ISO 汽车标准 TS16949,其产品满足 AEC-Q100 严格的汽车认证要求。Atmel 可以自豪地宣称,其产品几乎遍及一辆现代汽车中的各个角落。

图 1 举例显示了一辆现代汽车中相互连接的数百个器件,所有这些器件均可以使用 Atmel 的产品

   在众多电子控制单元(ECU)的核心,您很可能会找到一个 Atmel 嵌入式闪存微控制器。我们的 8 位至 32 位微控制器已通过汽车认证,可在高达+150°C 的温度下正常工作,并被用于汽车门禁、电动机控制、信息娱乐系统等几乎所有应用。  

   车内各个 ECU、传感器、致动器和控制器之间的可靠通信至关重要。目前有两种主流的车载网络标准:LIN(本地互联网络)和 CAN(控制器局域网络)。您可以在现代汽车中找到基于这两种标准的多个网络。为了满足驾驶辅助系统和互联汽车对更大带宽的需求,基于 Ethernet 的网络正在进入一些的车型。多个传感器、控制器和致动器集群通过一个连接某个专用 ECU 的网络被组合在一起。LIN 是一种成本和速度均低于 CAN 的网络。LIN 主要用于车窗升降器、车座控制器等要求较低的响应速度和较少的信息交换量的子系统。Atmel 在 LIN 产品领域处于地位,其产品通过了全球各大汽车制造商的认证。Atmel 的 LIN 产品组合具备卓越的抗电磁干扰和抗静电能力,从简单的收发器芯片到高度集成的系统级封装器件无所不包。除此之外,Atmel 的微控制器内置 CAN 接口,可帮助汽车制造商消减 ECU 应用的设计数量和成本。专为 Ethernet 音视频桥接(AVB)而优化的微控制器将很快发布。    

汽车门禁

   在大多数汽车平台上,无源开锁功能等汽车门禁系统的先进技术还是一个相对较新的领域。目前,我们可以在遥控无钥匙门禁(RKE)应用以及无源开锁/无源启动和车辆防盗锁止设计中找到采用无线技术的微控制器。采用极低功耗技术可确保延长车钥匙电池的寿命,而使用加密验证协议意味着,只有您的钥匙能够打开您的车门。

图 2 – Atmel 的低功耗无线微控制器可将待机功耗降至低,并在汽车长期不使用时维持电池电量

    门禁控制不于开关车门,而且还有助于实现远程发动机启动(RS)和发动机防盗锁止(IMMO)功能。这些复杂的器件内置低频(KHz)及高频(MHz)无线收发器和加密“引擎”,能够验证车钥匙信号是否配对该车辆。例如,Atmel 的无源遥控开锁(PKE)器件能够让用户无需使用机械车钥匙或按压车钥匙上的某个按键,也能进入他们的汽车。因此,驾驶员可以将车钥匙始终放在他们的钱包或衣兜中。

3 – Atmel 的器件可实现安全的汽车门禁、远程启动和锁止功能  

   接近亮灯功能也能够以这种方式工作,以进一步确保安全性,因为当驾驶员走近汽车时,车灯将点亮,发动机也可以启动,用户不需要在夜间和公共场所摸索钥匙,打开钱包或手提包。如 Atmel 的 Open Source Immobilizer Stack(开源锁止协议栈)中所使用的现代密码可借助高级加密标准(AES)的快速计算,提供极高的安全性。  

人机接口/信息娱乐/触控

触控感测技术已经极大地改变了司机与乘客与各种车辆功能之间的交互方式。随着智能手机的普及,消费者对于触摸屏已经非常熟悉。目前,触控功能在车上也变得日益常见。按键、滑块、轮子等初用于 SatNav/GPS 和娱乐信息系统的触控功能正在迅速替代车门、中控面板和顶部控制台上的传统机械开关。通过一个大型中央触摸屏集成和控制所有车辆功能,这一趋势越来越受欢迎。Atmel 的 maXTouch 产品已被当今汽车制造商的众多汽车平台采用。

4 – Atmel 通过汽车认证的多点触控控制器支持包括戴手套在内的各种环境  

   OEM 对 Atmel 技术的采购率正在不断上升,主流品牌均将 Atmel maXTouch 视为所有车辆设计的触控感测技术。不仅仅是汽车技术实现了快速发展。在我们的周围,微控制器和触控感测控制器已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。能够让用户戴手套操作车载触摸屏的创新技术已在我们的智能手机、个人健身器材和媒体播放器中得到成功应用。Atmel 的 maXTouch 无限触控感测控制器已被用在一系列广泛的消费、工业、医疗和计算应用。Atmel 的微控制器无处不在,被广泛应用于白色家电、工业自动化系统、智能电视机、网络媒体播放器等各类产品。  

结语

   汽车领域的很多概念和研发成果正被应用于更加广阔的市场。Atmel 微控制器产品配备的 CAN 接口已被工业自动化与控制系统采用。针对这些应用的运行标准-如卓越的抗电磁干扰能力和可靠性-与汽车环境有很多共同之处。

   发展的脚步永远不会停止,因此,Atmel 团队正致力于开发一系列新技术,用于实现汽车-X 通信、自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)等全新的汽车应用。车载 Ethernet 将是实现这些新型应用的关键,而这些应用对于 Atmel 的低功耗无线技术的需求量也会很大。未来几年推出的新型汽车很有可能配备自动泊车、交通信号识别和驾驶昏睡探测功能。Atmel 将借助其尖端技术,帮助汽车 OEM 为他们的汽车配备各种安全、令人兴奋和便捷的功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻