来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04
OFweek 电子工程 网讯:小米手机3一直都是2K内手机市场火热的一款国产手机,而1999元这个价格也成为了国产手机的标杆。小米3正式发布,满打满算到今天为止,该机已经上市了6个多月了。在这期间,各种高性价比强机不断推出,高配低价的产品策略再也不是小米一家所独有的了。作为搭载“骁龙801处理器”的智能手机,中兴天机Grand SII凭借1699元的售价带给我们太多的惊喜,相比于小米3而言,性价比尽显无余。而在4月23日,魅族也宣布全线下调MX3价格,低仅需1799元,性价比极速提升。当然,除了这两款手机,1500元--2000元之间还有不少低价高配置的手机,这些手机的出现一定会让小米手机3被迫降价。
中兴Grand S Ⅱ
在今年4月初的中兴天机Grand S Ⅱ的发布会上,在与会媒体和粉丝的热情期盼中,中兴天机Grand S Ⅱ的官方售价,从其应有的3000多元,一路降至1699元,引起了现场热烈掌声和喊声。也因此中兴Grand S Ⅱ成功代替小米3,成为目前性价比的智能手机。
图为 中兴Grand S Ⅱ
中兴Grand S Ⅱ正面采用了一块5.5英寸的1080P屏幕,显示效果十分细腻,搭载了2.3GHz的骁龙801四核处理器和2G RAM,堪称性能怪兽。另外背后采用了1300万像素的摄像头,支持独立测光,可玩性非常丰富,内置3000mAh的大容量电池。支持5模17频,可用内地的移动4G网络。另外中兴Grand S Ⅱ采用了声音识别技术,能够声控唤醒、声控拍照,另外中兴自家独特的分屏技术也带来非常不错的体验。
图为 中兴Grand S Ⅱ
编辑点评:
中兴天机Grand SⅡ是迄今为止频段覆盖的产品,支持五模十七频,3G、4G均不在话下。此外该机还支持2.4GHz/5.0GHz双频WIFI以及蓝牙4.0,可以说该有的已经全都到位。而在通话方面,该机采用3MIC降噪,回归语音本质,即便再嘈杂的环境也能像在室内一般。目前快4G中兴天机Grand SⅡ LTE在天猫售价1699元,24日已下单的朋友29日即可到货。