• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华硕为何联合Intel做手机?

来源:新浪科技
时间:2014-05-04

分享至:

前段时间,华硕ZenFone系列智能手机亮相,从微博到微信,再到各类网站,各种宣传铺天盖地,可见华硕对于此次产品的高度重视。
事实上,华硕做智能手机并不是年,不过华硕以前一直是高通的拥趸,从MSN8960到APQ8064,产品出了好几款。而这次ZenFone系列不再和高通合作,转而牵手Intel。为何华硕会改弦更张?它意欲何为呢?
一、近年华硕的转型
华硕自板卡起家,一战成名是靠奔腾时代的T2P4主板,把MMX166黑金刚超频到291MHZ,是DIY年代的代传奇,也造就了“华硕品质,坚如磐石”的大名。
在DIY年代,华硕板卡一直是高价格高品质的象征,后来DIY市场萎缩,华硕转做笔记本电脑也是有声有色,在市场取得了不错的成绩。但是随着智能手机和平板的兴起,整个PC市场在萎缩,覆巢之下无完卵,华硕优势的板卡和笔记本都在萎缩。
在PC不利的情况下,华硕几次尝试移动市场都不尽如意。无论是智能手机或者平板电脑,品牌和销售都未能达到PC时代的高度,也未能支撑华硕的整体业绩继续强势上行,因而继续改变进行更多的尝试是积极以及必须的做法。
二、移动市场举步维艰的Intel
Intel曾经是处理器的王者,不仅仅是PC领域全面压制AMD,在移动领域,一直到2006年,Intel的PXA系列都是性能好的处理器。但是,在iPhone崛起的前夜,Intel犯了一个大错误,卖掉了不太赚钱的移动部门,错过了这一轮移动市场的热潮。
等到PC市场萎缩,平板入侵笔记本电脑,Intel再回头,一切都变了。移动市场主流的指令集是ARM,无论是IOS、安卓还是WP,都首先支持ARM处理器,Intel反而要面对头疼的兼容问题。
命运总是充满了反讽。在PC时代,Wintel联盟压制苹果的兼容性武器,反而成了移动时代Intel的障碍。在新CEO上台后,Intel公司准备采取“务实”的措施进行战略转型,加快向移动设备和其他市场的挺进速度,但是如何“务实”,如何“加快”是Intel所要面对的问题。
Intel实际上和摩托罗拉、联想、中兴都合作过,但是摩托罗拉合作时已经在被收购前夕,联想高端路线失败,中兴虽然产品性价比不错,但市场操作较弱。Intel自己的定价策略也有问题,高价路线很难被用户接受,可谓举步维艰。
事实上,这个世界一直不变的就是变化。经过近几年的努力,Intel也逐渐找回了在PC上的感觉,其应用于智能手机的灵动系列处理器早已不是初人们对Intel移动端芯片的印象,不错的性能、良好的续航以及发热控制代表Intel强大的研发能力和迅速的市场反应能力。
三、一拍即合的合作
华硕和Intel的合作至少有20多年,当两者都遇到麻烦的时候,抱团取暖是非常正常的。
实际上,Intel在新CEO上台后,已经认识到了问题所在。安卓的X86兼容性和X86设备的普及率,像先有蛋还是先有鸡的千古谜题,两者互相影响互相牵制。
Intel要改变被动局面,必须先从低价普及入手,把用X86指令集的低价安卓平板和低价安卓手机普及开。然后,安卓业界才会对X86重视,并且广泛支持。
在平板上,Intel几乎用倒贴的价格,给深圳的各个厂商供货,提供工程师7*24小时的全面服务。力争2014年完成4000万的平板销量,先赔本把普及率提升上去。
而在智能手机领域,Intel找到了同样需要快速发展的老合作夥伴华硕,用较低的价格提供性能还不错的处理器,低价普及。华硕可以提供比较高的制造工艺水平和品质保证,也有足够的意愿进行合作,两者可谓一拍即合。
四、未来的华硕和Intel
Intel在移动领域卧薪尝胆数年,其实已经有了一定的本钱,目前在平板上使用的Bay Trail系列处理器性能功耗都非常出色,超过了ARM安卓平台强的A15和骁龙800,与64位的苹果A7可以一战。
Intel的制造工艺和研发能力都是全世界强的,Bay Trail的下一代产品对比ARM将有绝对的优势。而X86的软肋——安卓兼容性,通过这两年赔本赚吆喝的低价普及,将逐渐改善,甚至完全解决。Intel的另外一个软肋,基带芯片融合按照进步表,估计也会在1、2年内完成。
未来,Intel处理器反而是市面上性能好,功耗低的智能手机处理器。现在高通、MTK的客户反而要争夺Intel处理器的货源。而华硕作为Intel不如意时期的患难之交,自然能够得到更多的照顾,成为华硕重新进军智能手机市场的重要筹码。
除了智能手机领域,在PC上,平板电脑上,Intel和华硕的合作也有很大空间。华硕与Intel在智能手机上合作,而未来的获益领域可能远远超过智能手机。
没有永远的朋友,只有永远的利益,华硕与Intel的合作并非一时兴起,眼前的处境和未来的利益是华硕牵手Intel重要原因。华硕品质加上Intel inside,或许我们可以期待的还可以更多。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻