来源: IT168.com
时间:2014-05-04
回顾三星S5和HTC M8这两款旗舰机的发布与宣传,三星的指纹识别是卖点、HTC的双后置摄像头是特色,然而就在这些新技术不断被重复的同时,两家都没有忘了对续航做加强。 其中三星S5的官方续航时间为16天;HTC M8的续航表现相对HTC One提升了40%,究竟两款手机是否能达到两天甚至三天一充的水平,官方数据和实际使用一定存在差异。同时,三星号称10%电量撑24个小时的“超级节能“想必各位也会比较好奇,那么今天小编就来做一下这方面的专项评测。
当然对于类似续航评测这种事,有的人可能会认为反正都是一天左右的使用水平,产品间的差距完全可以忽略不计。但是从这几天的评测来看,“充满电用6个小时”和“充满电用10多个小时”在出门外出的时候体验差异还是相当明显的,所以今天,笔者就从多方面来测试一下,两款年度旗舰在实际使用当中的续航表现。
究竟怎样的技术能让续航时间瞬间飙升 也是我们探究的一部分
需要注意的是,包括HTC M8和三星S5都具备普通省电和超级省电两个模式,而省电模式一般都会牺牲一部分功能。所以此次评测的分为“普通模式”和“省电模式”,前者评测续航水平,后者评测的是其功能差异。
首先进行的是日常续航状态的评测,首先要注明的是,为了排除网路以及光线的影响。此次的续航测试均在WIFI情况下关闭GSM网络,并将屏幕亮度调至。所以可能实际的续航水平要相对高一些。
PowerExtend带来全新续航表现
个评测的项目是“半个小时的3D游戏”测试以及“半个小时本地视频播放”和“半个小时离线视频观看”这三类,主要针对的是影音视频方向使用,毕竟大部分人在购买旗舰机型的应用需求也都集结在这一部分。
上为三星S5 下为HTC M8
在测试结果中,三星S5在半个小时的“离线视频播放、3D游戏试玩、在线视频观看”三个环节分别耗电14%、9%、6%;HTC M8在这三个环节的耗电则为6%、15%、6%,三项数据平均水平相若。有意思的是,在半个小时的狂野飙车8的试玩中,三星S5的耗电情况控制的极好,这 就不由得提到三星的的PowerExtend技术了。
从算法到显示 三星都在为GPU减负
PowerExtend是一种通过优化来减轻GPU预算负担,藉此来减少GPU电量消耗的技术。该技术在三星S5手机中的功能主要体现在网页浏览、游戏运行和地图绘制方面。而实测中游戏的耗电较少,则正是GameExtend的功劳。
另外,针对时下“社交软件运用较多,下班地铁人人听歌”的实际情况,笔者还特地分别进行了半个小时的MP3播放和半个小时QQ/微博/微信实用评测。经 过实际测试显示,三星S5在半个小时的音频播放环节仅耗电3%,社交软件运行也只耗电7%;而HTC M8在这两环节耗电则3%和6%。
在这五项测试共计2各半小时的时间里,两款手机的耗电量均在40%左右,表现相若,同时实际来讲评测的使用量也算是中等水平。所以对于普通使用用户来说,无论是三星S5还是HTC M8,维持一天一充甚至两天一充都不是太大的问题。当然,本文的另一核心,节电模式对比还没有出炉,感兴趣的用户可以翻到下一页。
结论二:灰阶模式,三星S5略胜一筹
如果说节电模式在一年前尚还算是亮点功能,但是在如今的旗舰机上这一功能也只能算是必备的项目了。不过该功能延续至今,在三星和HTC手中却有了新的发展。从截图不难发现,无论S5还是M8在普通的节电模式下都能够进行一定程度的功能调整。基本上调整的项目也都是从CPU降频降压、降低屏幕供电、减少数据交换这几个方向着手,两款手机在这一环节打成平手。
不过需要注意的是,三星S5凭借Super Amoled(简称SA屏)的自发光特性推出了灰阶模式。在该模式下,所有的应用界面都通过简单的黑白灰渐变色来展现。凭借减轻GPU的功耗和降低SA屏幕的LED发光效果(SA屏的黑色像素点不需要供电),将电能的消耗进一步缩减,实际表现更好。
结论三:功能更人性化 三星S5超级节电略胜一筹
跨过普通的节电模式,我们来讲讲传闻中可以让一款旗舰手机续航长达16天的技术。首先以HTC M8为例,在调整到超级节电模式下,手机仅仅在主界面保留了了“电话、短信、日历、邮件、计算器”这6项基础功能,屏幕的色调也调整到了黑色,包括拍照、 下拉通知菜单在内的功能均被停用。至此,“将大部分硬件模块供电切断,让手机向功能机靠拢”的设计思路显露无疑,而作为一款功能机,10%的电量支撑一天并不是什么太难的问题。
当然,如果HTC M8和S5的节电功能仅止于此,那么所谓超级节电就只能在“没电,并且等电话的时刻”临时串场一下,彻底浪费掉了智能机的硬件。但在实际测试中,三星S5却再次给了小编一定的惊喜。
可以添加第三方应用
上段提及HTC ONE M8在超级节电上仅仅拥有简单的6项基本功能,并且不能进行调整。而反观三星S5,在开启超级节电模式的同时,屏幕将会彻底转为黑白两色。除了利用SA屏幕黑色更节能的特性更能在简易桌面增加第三方应用,在应用中以灰阶模式显示,开放性上比HTC M8略有提升。
无线网络和数据网络依然可以开启使用
另外,三星S5在节电模式中,还能够根据需求开启WIFI等功能。同时在节电模式的主界面,三星还特意放上了预计的续航时间。所以抛开节电能里的强弱不说,仅在开放性和细致性上三星S5再次强了HTC M8一筹。
结论四:快速充电2.0 HTC充电速度更快
当然,影响续航这一块体验的表现远不仅“节能”这一项。在电量
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。