来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04
OFweek 电子工程 网讯:当国产手机战场愈演愈烈的同时,八核配置的介入将事态变的更加恶劣。原因不是八核配置不成熟,而是国产手机慢慢发现只有一股脑的去提升自己的配置水平,并且将价格定位在消费者心坎里,那就一定能“收获满满”。今天评测的主角为三款搭载MT6592(八核处理器)的国产手机,分别是:nibiru h1、金立ELIFE S5.5和TCL 么么哒。
在真正进入评测阶段之前,我们不妨先来了解一下这三款手机的具体配置。
三款手机从个头上来说就有着不小的差别,先从数据入手看,TCL 么么哒的机身三围是三款手机中的,有利有弊,在“无大不欢”的年代它或许能站住脚,可金立ELIFE S5.5的机身厚度却为它带来不少掌声,毕竟1mm之差在机身内部构造和工艺要求上就是质的飞跃。单从这方面来说,nibiru h1介于两者之间就稍显有些平庸。
nibiru h1(左)/TCL 么么哒(中)/金立ELIFE S5.5
nibiru h1(左)/TCL 么么哒(中)/金立ELIFE S5.5
从正面看去,三者都没有将品牌LOGO融入其中,其实现在很多厂商都在这么做,为了什么?如果说为了整洁貌似不是很准确,因为它并非多余是多余的赘饰。如果让笔者说,增加屏占比才是它们的本意,块儿头的TCL 么么哒出乎意料的屏占比突出,而纤细的金立ELIFE S5.5则小,nibiru h1依然游走于中间地带。顶部细节几乎没有什太多偏差,都配备前置摄像头、光线距离感应器和听筒,只不过排列顺序不同。下方三款手机均没有将操作键设计在屏幕内。
nibiru h1(左)/TCL 么么哒(中)/金立ELIFE S5.5
背部摄像头细节展示
扬声器细节展示
厚度细节展示