• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

一加手机终极评测:不将就究竟值不值1999元?(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04

分享至:
  • 一加手机评测:工艺出色的外观材质

    以“不将就”为口号的一加手机于4月23日正式发布其款产品,PConline也时间为大家带来了现场评测体验,而今天一加手机正式到达PConline评测室,我们将为你揭露其更多细节,以及分析各项设计和性能。

    的手感可能是大家目前对一加手机的印象,而一加手机在机身细节处的设计也同样有不将就的风格。引入业内著名CM团队为其适配系统,也是另一个吸引大家目光的亮点之一,而习惯了各大厂商定制化系统的用户,也许对其也感到相当好奇。另外,1999.99元的价格也出乎不少人的意料,要知道高通骁龙801处理器+3GB运行内存的配置,甚至已经超越了部分刚发布的品牌旗舰。带着种种疑问,究竟一加手机是否一台足够高性价比的手机?事不宜迟我们马上一探究竟。

    基本配置

    虽然一加手机的配置被刘作虎称为一加手机平庸的部分,在发布会介绍中甚至只有1分钟的戏份。但事实上这些配置看起来不仅不平庸,而且在市面上的手机当中相当顶尖。一加手机搭载高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz,运行内存为3GB RAM,机身存储空间分为16GB和64GB两个版本。配有5.5英寸1080P分辨率IPS屏幕,采用第三代康宁大猩猩玻璃。拍照方面配置500万像素前置摄像头,1300万像素后置摄像头,索尼IMX214传感器,F2.0光圈。内置3100mAh电池,预装CM11系统或Color OS,另外一加手机将会分为移动和联通两个定制4G版本上市。

    手机外观:不将就的手感

    一加手机发布会上,刘作虎多次对一加手机强调“手感太爽了”,尽管有着亮眼的硬件配置,但发布会上却被一笔带过,而一大半时间用来介绍一加手机对外观设计的极致追求,以及对材质和手感的不断改良。一加品牌发布的时候那句“一加手机外观将PK除iPhone以外的一切手机”仍记忆犹新,那么我们今天一起来验证一下一加手机是否真的做到了。

    一加手机包装盒

    包装内部含手机和配件

    一加手机的包装外观采用一加LOGO的两种主要配色——红色和白色,看起来非常醒目。打开包装分别有一加手机、USB数据线、取卡针和说明书。而充电器会采用独立包装,耳机则没有标配。

    USB数据线

    卡针和保护套

    其中有两个小细节,USB数据线采用了红白双色,而在插口处还采用了金色喷涂设计。另外卡针还配备了硅胶收纳套,官方表示这样“你的卡针可以随身携带了”。两处小细节颇显用心,也算是一加“不将就”的其中一个体现吧。

    一加手机正面

    一加手机采用5.5英寸1080P屏幕,机身尺寸为152.9x75.9x8.9mm,而机身背面采用弧度设计,薄处为4.6mm。毕竟屏幕尺寸达到5.5英寸,边框也没有采用超窄设计,因此习惯小屏的用户可能觉得单手操作略有困难。不过拥有弧度设计,还是为单手握持带来了舒适感。

    悬浮屏设计

    一加手机设计中其中一大亮点是采用悬浮屏,这样的设计除了具有区别于其他手机的特色外,还有两个玄机:一是可以将手机摔落时碎屏率降低7%,另外还可以增加30%电池体积容量。至于碎屏率降低7%这个数字我们也暂时无法去检验,不过换一块屏也是一笔不菲的费用,从消费者来看这个设计还是挺有吸引力的。

    白色版背面

    黑色版背面

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻