微软Surface平板电脑及SSD笔电不会威胁HDD笔记本
只有竞争产品的价格跌到700美元以下,
HDD
笔记本都会面临危险
据IHS iSuppli公司的存储简报,尽管以硬盘(HDD)为主要存储媒介的传统笔记本电脑销售低迷,但其市场份额近期不可能受到微软Surface平板电脑和完全改用固态硬盘(SSD)的笔记本的威胁。
在所有以HDD或SSD为主要存储介质的笔记本电脑中,采用500GB以上硬盘、价格为450至550美元的笔记本季度占有的市场份额,为32%。采用320GB以上硬盘、价格为350至450美元的笔记本份额为26%,排名第二。128GB SSD笔记本或非常高端的硬盘笔记本只占3%的份额,二者的价格均高于900美元,如图1所示。
本文讨论的笔记本电脑完全采用
HDD
或SSD,不包括采用混合型存储介质的笔记本,比如采用硬盘加缓存SSD方案的超级本或者硬盘外加一层NAND闪存。
市场份额排名情况显示,苹果MacBook Air等基于SSD的笔记本电脑目前没有对硬盘笔记本构成太大威胁。SSD笔记本速度较快、重量较轻、外形更薄,这使其受到消费者的欢迎和青睐,但这也使其价格比较昂贵,而且总体存储空间较小。只有64GB固态硬盘的MacBook Air价格可以高达999美元,而这种价位的硬盘笔记本的存储容量则要大得多。
近的市场份额排名也没有考虑微软即将发布的Surface平板电脑的影响。
IHS iSuppli
公司认为,但由于该产品定于第三季度推出,所以难以对2012年笔记本电脑市场产生太大的负面冲击。
另外,代号为RT的消费版Surface只配备32GB至64GB的SSD,难以与传统笔记本抗衡。Pro版Surface可能构成竞争,其SSD容量为64GB至128GB,意味着这种平板电脑可以充当功能型PC。但其对笔记本市场的实际影响要等到Surface Pro明年初上市时才能加以判断。
然而,如果
SSD
笔记本或者Surface平板电脑的价格降到700美元以下,则硬盘笔记本可能面临压力。700美元目前是笔记本电脑产业的适宜价位。例如,苹果如果降低MacBook Air的价格,就可能影响到硬盘笔记本的未来前景。
由于Surface的具体定价情况仍然不得而知,所以目前难以确定它会带来多大的威胁。但是,700美元的价格上限同样适用,而且笔记本电脑很可能感受到Surface的竞争压力,因为它带有实体键盘。平板市场的领头羊苹果iPad缺乏实体键盘,只有虚拟按键。iPad初于2010年上市的时候,笔记本销售就受到了冲击。
这并不是说硬盘笔记本已经没有出路。容量更大而且价格更加平易近人,硬盘笔记本比容量相对较低的平板电脑或者目前价格昂贵的SSD笔记本具有优势。因此,硬盘产业可以继续在硬盘仍受到青睐的产业寻找机会,比如企业领域、安防应用、外置硬盘和在线云技术。而且随着未来对存储的需求增长,大容量低价格的硬盘吸引力不容小视。
至少在目前来说,硬盘产业可以放心,硬盘将继续是笔记本电脑的主要存储介质,直到SSD和平板电脑对其发起新一轮挑战。
标签
Surface Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购