来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04
4月下旬,手机厂商们掀起了新品发布小高潮,揭开序幕的便是一加手机。23日下午,一加手机正式发布,创始人兼CEO刘作虎特意强调自己是产品经理,他带来的是一款什么样的产品呢?
发布会上,刘作虎称“配置是平庸的部分”,甚至介绍只用了一分钟,这是在故意弱化硬件么?
不管怎么说,一加手机都是当下的顶级配置:配备了5.5寸1080P屏幕,搭载主频2.5GHz的骁龙801(MSM8974AC)处理器,内置3GB内存,摄像头组合为前置500万+后置1300万像素,电池容量为3100mAh。
该机有16GB和64GB两种版本,售价分别为1999.99元和2299.99元,这也是能够买到3GB内存的性价比机型。
系统也是一加手机的一大亮点,其采用了CM(基于Android 4.4)系统,这是全球的第三方Android编译团队产品,主打精简流畅。
此外,官方也称将会把一家的底层开放,其他第三方ROM也可以适配,比如未来有机会引入MIUI和老罗的锤子系统(Smartisan OS)。
除了配置和系统,刘作虎一直在强调一加手机的手感,这也是该机的一大卖点。
一般来说,手感可以拆解为三部分:材质、造型尺寸、重量。经过上手体验,笔者的感受就是比预想轻的多,只有162g,在5.5寸机型中算是相当轻便的。
另外,其长度和宽度为152.9X75.9mm,尺寸和很多5.5寸手机没多大区别,单手握持感觉有些宽。但其厚度为8.9mm,边缘薄处仅有4.6mm,单手握持上确实要比很多5.5寸手机舒服一些。
一加的后壳质感也值得探究一番,常规的有黑白两种配色,分别是类肤质感和磨砂质感。前者据称采用了日本“Baby Skin”涂料,笔者没有没有实际上手,不过去现场的同事称非常的细腻顺滑;后者则具有非常明显的磨砂效果,颗粒非常的细,不建议用于磨jiao,谢谢!
一加的这款屏幕采用悬浮设计,简单的讲,就是屏幕凸出于镁合金边框。官方称这样设计基于两点:一是可以有效降低碎屏率(可达7%);二是为电池腾出更大的空间,可使容量增加30%。其在边缘厚度只有4.6mm的机身上可以内置3100mAh电池,如此看来,效果的确明显。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。