来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-04
AMD 在游戏主机方面近年来颇有斩获,同时在显卡上也维持着强势竞争者的位置,但在 PC 界 -- 无论是桌机、笔电还是平板 -- 都还是难以突破 Intel 的防线。不过这次 AMD 希望能透过新的处理器,至少将平板和低价笔电的市场夺过来,而这两个秘密武器的名字,分别是“Mullins”和“Beema”。
Mullins 是去年 Temash 的后继者,效能大约在 Haswell Y 的 Core i 处理器和 Bay Trail T 的 Atom 处理器之间。虽然微架构差距不大,但经过 AMD 的调整,新的晶片 TDP 掉到了 4.5W,同时频率增加了 50% 左右。当然这个说法有点作弊,因为“频率”是在温度的允许下,晶片可以超频的数值,顶多维持几分钟就必需要降速以避免过热;但 Intel 也是这样广告自家的处理器的,所以好像也不能怪 AMD 什么。 Beema 则是接替 Kabini,瞄准的目标是低价的入门级笔电,整体效能大约在 Pentium 3556U 和 Celeron N2805 之间。这里 AMD 主打的当然就是 APU 的显示晶片能力,3D Mark 11 数据超出 Intel 甚多。不过单就数字来看,700 多的 3D Mark 11 也是很难玩什么大游戏啦...
AMD 能够在平板和低阶笔电市场攻下一块领地吗?后恐怕还是要看它的电力消耗和 Intel 相比如何了。整组投影片里面有各种比较,但就是没有 AMD 和 Intel 同级品间的能耗数据,不免让人有些担心啊!