来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-30
OFweek 太阳能光伏网 讯:根据意大利电网运营商 Terna 提供数据显示,在2014年3月,意大利境内的 太阳能光伏 发电厂总共发电2.1TWh,同比增长了37%。这个数量占3月意大利全国电力需求的比例为8%。
意大利目前是地球上规模以上用电国家 光伏发电 比例的国家。在整个2013年, 太阳能 光伏 发电供应了这个国家7%的电力需求。尽管近因为紧跟该国的FIT(光伏上网电价)政策导致光伏装机增长缓慢,但光伏发电占比还是在增长。
意大利可再生能源发电比例全球
如果把水电、风电以及地热发电也计算在内的话,意大利的可再生能源发电占比达到了32%。相比一年前,这个增长十分明显。尽管风力发电的输出量减少了20%,但水电的增长很好地将数据平衡了。
在整个2014年第1季度,意大利的光伏发电占比为5.2%,可再生能源的比例为30%。
编译:Exia
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。