• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高配版Galaxy S5或将于六月发布

来源:新浪手机
时间:2014-04-29

分享至:
   
高配版Galaxy S5或将于六月发布

  新浪手机讯 4月28日上午消息,日前据外媒透露,高配版的三星Galaxy S5 Prime将于六月正式发布。

  三星Galaxy S5 Prime版内部代号为Samsung KQ,现在已处于开发阶段的中后期。其将弥补现有三星Galaxy S5没有配备2K屏幕的遗憾。

  并搭载了Exynos 5430八核处理器,其内置4个Cortex-A15核心(主频为2.1GHz)和4个Cortex-A7(主频1.5GHz),支持播放8K UHD视频(提供HEVC硬件解码器)。

  同时处理器中还引入了一个协处理器“SEIREN” ,其用于音频编码,解码和音频均衡等。新Exynos SoC会基于20nm工艺,会更节能,其600MHz的Mali Midgard GPU可以提供更棒的图像。采用LTE调制解调器支持LTE。

  根据S5的发售价格来看,这款升级版的旗舰首发价格应该不会低于5000元。(基德)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻