来源: 中关村在线
时间:2014-04-29
OLED面板的成本居高不下,主要原因就是良品率的偏低,在今年年初的CES展会上,还一度有消息传出,OLED面板的良品率为5%左右,这样的效果是无法和传统的液晶面板相比的,我们都知道如今1080P的液晶显示器、电视等设备的价格已经是白菜价,即便是55英寸的产品,售价也不过5000元左右,4K液晶面板的售价也是快速下滑,4K显示器不到5000元,4K电视的价格也是仅仅为6000到9000元的售价,杀入了普通消费者购买的可承受范围。
大战4K不输阵 OLED良品率获突破性进展
OLED作为一种不同于液晶的新显示技术,在手机领域已经开始大面积的应用,三星的手机就是典型的代表,虽然目前从显示效果上看,似乎和液晶各有千秋,但是这是由于人们对OLED面板的掌握程度还不够,技术无法催发OLED真正威力,其节能,颜色以及视角的优势,都没有充分的发挥出来,因此只有很少厂商在积极的发力,更多的厂商仍旧是将精力放在液晶面板的推广上。
三星28吋4K显示器U28D590D
我们都知道如今4K设备正在爆发,其介质就是传统的液晶面板,用新的驱动技术提升液晶面板的分辨率,使得已经陷入价格战的液晶面板有了新的活力,比如手机领域的高分辨率面板,其实仍旧是液晶面板的范畴,但是利润率更高了,大尺寸的4K显示器以及电视也是这样,其由于高分的优势,暂时脱离的价格战的红海,不过由于4K的快速发展,4K面板也正在重走1080P的老路。
OLED良品率获突破性进展
在这个节骨眼上,作为液晶显示技术的强劲对手,OLED传来新的消息,目前LGD的OLED屏幕的良品率已经达到70%,今年下半年将会推出65寸、74寸等更多尺寸,这就这意味OLED面板的成本有了很大的下降空间,OLED和液晶的大战将再次上演,这次没有了成本的硬伤,OLED的胜算似乎更大一些。
OLED电视已经开始出现
因为OLED一出现就是以4K的姿态,所以在分辨率上液晶显示技术是没有什么优势的,加上液晶需要背光,其在轻薄以及节能的效果上,也无法和OLED相比,加上OLED面板震撼的显示效果,相信在价格下去后,其市场的需求将得到快速的释放,这将是4K液晶设备,尤其是大尺寸液晶设备的重大挑战,其没有了价格的优势,加上内部的激烈竞争,对新技术的抵抗,自然会显得非常的薄弱。
OLED面板良品率超过70%
OLED一直液晶技术的巨大威胁,如今传来良品率得到巨大提升的消息,这对4K液晶设备的打击将是非常的大,毕竟4K液晶设备才刚刚开始推广,其还没有得到消费者的全部认可,如果这时候OLED爆发,4K液晶肯定有一种“出师未捷身先死”的感觉,究竟OLED大屏设备的价格会不会快速击败液晶设备呢?让我们拭目以待。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。