间:2014年4月28日 06:45
拍照手机发展至今,已经从初的10万像素进化到目前4100万像素传感器、大光圈镜头,带来了更清晰的画质,再加上从功能机到智能手机的华丽转型,手机已经可以取代卡片相机成为随手拍发的必备工具。然而,一些数码相机的关键性特点依然缺失,比如光学变焦。
光学变焦镜头为何无缘手机?
参考一下拍照手机的发展史,其实搭载光学变焦镜头的手机并不是没有出现过。比如诺基亚早期的N93i,就内置潜望镜式3倍光学变焦镜头;三星也推出过M339,内置了300万像素伸缩式3倍光学变焦镜头。不过,这种产品类型并没有流行下去,主要的原因是在智能手机大屏化、超薄化的流行趋势下,硕大的光学变焦镜头显然是一种阻碍。
但事情往往是轮回的。在去年,三星的Galaxy S4 Zoom,实际上便是此前M339的“智能加强版”。同样的,S4 Zoom内置了一颗10倍光学变焦、1/2.3英寸1600万像素背照式CMOS传感器,这个配置与其Galaxy Camera相机几乎一致。当然,即便技术在不断进步,10倍伸缩式光学变焦镜头已经可以做到相当小巧,但相比iPhone5s的定焦镜头,三星S4 Zoom依然十分庞大、耗电。而从的Galaxy K S5 Zoom谍照中来看,三星依然采用了类似的设计,在手机中直接植入相机镜头,来实现光学变焦功能,机身厚度依然夸张、续航力也令人堪忧。
那么,有没有新的技术,既能够保证智能手机的轻薄、同时又让手机具备光学变焦功能呢?下面一起来了解一下可能在近期实现的新技术。
MEMS镜头:体积小、功耗低
MEMS是谷歌公司正在研发的新技术之一,早在2012年就已经提出了技术专利。它实际上是一种微电机系统,具有尺寸小、功耗低的特性,以此为基础的传感器实际上已经应用到我们生活中的各个领域,如麦克风、陀螺仪甚至医疗设备、航空器材等等。
Alvarez镜头可以在不增加镜头体积的情况下实现放大功能
那么,MEMS镜头能否实现小体积的光学变焦模块呢?答案是肯定的。根据谷歌曾经申请的一项Alvarez镜头专利来看,镜头能够配置两个不同厚度的板块,通过折射实现光学变焦功能。简单地说,这种技术的好处就是非常适合小型数码设备如智能手机使用,可以实现一定倍数的光学变焦功能,不增加手机体积和功耗;但它也存在一定局限性,便是光学变焦倍数相对有限、同时镜头模块也相对固定,不能由厂商随意定制。
在现有传感器上添加OEM相机模块
近年来,HTC、三星、索尼等公司,都在积极研发自家特色的图像传感器,来实现更好的画质或是特色拍摄功能。但如果要想在这个基本上添加光学变焦功能,有效的解决方案则是选择镜头厂商的OEM控制模块来实现。
比如Newscale控制模块,已经可以兼容一系列图像传感器和镜头大小,整体体积可以缩减到20*22*16毫米,在某种程度上来说不会让手机变得太厚重。此前,有传闻称HTC将在明年开发出具备光学变焦功能的手机,极有可能采用类似模块,当然光学变焦倍数应该不会像直接使用相机镜头的三星达到10倍之多,但也具有一定的意义。
总结
在短期内,似乎仍然没有手机将采用小型化的光学变焦模块,基本上仍局限于诺基亚PureView的“像素换变焦”以及三星直接集成相机镜头的解决方案。不过,我们相信手机拍照技术与处理器等产品相似,不断小型化是一个大趋势,届时光学变焦将成为拍照手机的下一个功能性热点。