来源:新浪科技
时间:2014-04-28
4月25日消息,在3月份酷派4G手机全面超越三星跃升至第二后,业内人士透露,酷派率先推出的4G千元机是其中主要因素,在加速4G手机普及的同时,千元机已成为受中国移动各地分公司欢迎的机型,并将成为今年4G手机的一种趋势。
酷派单系列4G订货量就超过1千万部
赛诺日前出炉的3月份中国移动手机终端市场报告显示,酷派以26.6%的份额全面超越三星位居第二位,三星份额则下降3.8%至22.6%滑落至第三位。就整体手机市场而言,酷派销量增长快,领跑国产手机。
而另一个数据也证实了酷派升至中国4G手机市场份额第二,据悉,酷派87系列4G手机订货量超1000万台,创国内4G手机新纪录,并且在三个运营商中都广受欢迎,获得庞大订单。
此前,为达到“国产4G”宝座的目标,酷派陆续推出了多款备受市场好评的4G智能手机产品:高端市场主打大观4移动版、中档市场主打S系列,千元市场主打K系列,全线4G产品的布局,为酷派赢得了4G场“逐力赛”,帮助了国产手机市场份额实现了迅速提升,也成就了酷派千元机的辉煌。
千元4G手机开始爆发式增长
事实上,酷派4G跃居第二及酷派千元盛况的背后,可追其溯源。赛诺报告中指出,酷派增长快的手机型号主要是酷派8720L。
据了解,自酷派8720L发布至今,凭其超高的性价比优势而备受市场热捧,当前已成为受中国移动各地分公司欢迎的机型。正是得益于首款千元4G手机酷派8720L强大的拉动效应,酷派4G手机整体才会呈现热销趋势,从而促其销量出现了快速的增长。这也是酷派市场份额超越三星的主要驱动因素。
统计数据显示,自酷派上马4G以来,其已成为目前国内拥有丰富4G终端阵营的手机厂商之一,千元4G产品一经推出,在多地就出现了抢购热潮。4G双卡产品更是遥遥于竞争对手至少3个月的时间。随着酷派4G终端类型的不断丰富和完善,酷派将有望进一步提高其手机市场份额。
分析人士认为,在酷派4G超越三星的这一点上,非常令人惊讶,因为对国产品牌而言,这意味着在4G发展层面与洋巨头处在了相同的起跑线上。
联通版酷派K1出货量有望500万台
不仅是中国移动制式的4G手机,酷派为中国联通(13.33, 0.44, 3.41%)定制的4G手机K1也有望创造佳绩,目前目标销量已提升至500万台。
酷派K1是中国联通首款千元双卡4G手机,支持中国联通4G网络,联合中国联通首发,成为首款千元双卡4G手机。酷派K1成为K系列首款机型,K系列定位在中等消费人群,该系列配置主流、外形时尚、支持双卡双待功能,且支持4G网络,定位明确,与酷派大观、大神、S等系列并进,成为酷派四大系列之一。
此前今年3月18日,在酷派与中国联通联合发布首款千元双卡4G手机K1时。中国联通总经理陆益民表示,酷派与联通合作的3G手机中百万级销量已不少,希望将来有4G手机销量过千万。而实际上,酷派K1自发布后已获得中国联通各地的好评,订货数不断攀升,有望成为目前销量的中国联通4G手机。