来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-28
终于有时间来聊聊比亚迪了,这次要讲的是“唐”——中国版的“Model X”。从“秦”到“唐”,再到未来推出的“汉”,比亚迪的混合动力技术,如同“大跃进”一样让那个人有些接不住。
“秦”所谓的DM II动力总成已在去年底赚足了眼球。时隔半年,比亚迪又在北京车展推出了“唐”,配备了两台电机;而明年问世的“汉”,则在油电混动的基础上,增加了4个轮端电机。一代比一代“高大上”。
之所以把“唐”比作“Model X”,是因为Tesla这款7座SUV也采取了同样的动力布局:前、后桥各一台电动机,由此形成了一个四驱系统。Model X采取这样的设计,很明显是为了实现SUV的越野能力,与传统四驱车型相比,Model X省去了复杂的传动轴、差速器、分动箱等部件,并且扭矩分配上更加精确。
其实,还有一个原因是,Model X的底盘中央是电池仓,根本无法放置传统的四驱系统。对电动SUV来说,这是目前的布局方案。
观察了下“唐”的底盘结构,与Model X的理念是一样的,但要复杂更多。两者不同的是,“唐”的前桥还搭载了一台2.0T的汽油机。其实可以理解为:一套DM II系统+一个辅助电机。不过,这套动力总成其实也可以这样理解:两台电机构成的基本四驱系统+一个辅助汽油机。这样来看,汽油机似乎是”多余“的。
比亚迪的这台2.0T发动机,输出功率155kW(207HP),峰值扭矩320N·m。另外两台永磁同步电动机,每台的功率分别为110kW(147HP),共计220kW(294HP);峰值扭矩为200N·m,叠加为400N·m。当然,这些参数都是峰值,在实际工况中,每个动力单元发挥的效能要依情况而定。
由此可见,如果拆掉发动机,仅保留两台永磁电机的话,“唐”拥有的就是Model X的布局了。而且这个由两台电机构成的电四驱系统,其功率和扭矩完全可以拖动“唐”2吨多重的车身。但问题就在于,即便如此,“唐”这套电四驱结构有两个致命瓶颈:一是性能,比如5秒以内的百公里加速度很难实现;二是续航能力,仅靠其搭载的这个电池包,“唐”只能行驶85km左右,仅供市内短途通勤。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。