来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-28
OFweek 电子工程 网讯:华为荣耀X1与索尼Z2,一个是定位中低端的7寸“跨界神机”,一个是内在全面提升的特色高端机,无论从价格、外观还是配置上,华为荣耀X1与索尼Z2都有着极大的不同,但作为市场上热门的两大机型,华为荣耀X1与索尼Z2也都有着各自独特的优势,将两者进行对比评测,可以让徘徊在华为荣耀X1与索尼Z2之间难以选择的消费者们,对两者有更清楚地了解,从而选择合适自己的机型。下面来看华为荣耀X1与索尼Z2的评测详情:
图为华为荣耀X1、索尼Z2参数表
华为荣耀X1/索尼Z2外观对比
华为荣耀X1和索尼Z2在价格和定位的跨度非常大,外观设计的概念也有着天壤之别。华为荣耀X1是一款介于手机和平板之间大屏智能机,而索尼Z2则是一款精致高端的旗舰智能机,玻璃材质的机身镶嵌四条金属边。华为荣耀X1的机身尺寸为183.5x103.9x7.18mm,搭配7英寸的屏幕,虽然视觉上非常庞大但是机身相当纤薄,在视频和游戏以及办公方面也可以彰显独特的优势。索尼Z2比华为荣耀X1稍厚,尺寸为146.8x73.3x8.2mm,是一个比较中规中矩的数值,但是该机作为一款旗舰还是在外观细节方面下足了功夫。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2
华为荣耀X1正面上方正中央设置了一枚听筒,右上方的是光感器和500万前置摄像头,在光感器的左侧掩藏了一颗提示灯,在充电等情况下会亮起。索尼Z2与之不同的是将鲜明的SONYLogo放在了正上方,听筒/扬声器设置在屏幕上方,并隐藏着提示彩灯。Logo左侧是一枚光感器,右侧是前置210万摄像头。
图为图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2正面上方
华为荣耀X1并无任何按键及虚拟按键设置。索尼Z2在正面下方同样设置了扬声器,麦克风隐藏在内。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2正面下方
华为荣耀X1和索尼Z2分别在顶部偏左和偏右的位置设置了标准的3.5mm耳机插孔,靠近中间的位置是一枚降噪麦克风。不同的是华为底色是纯净的白色塑料材质,而索尼在塑料包边内镶嵌了金属条。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2顶部
华为荣耀X1底部设置了标准的充电/数据接口,和麦克风。索尼Z2则只搭配了一条金属带。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2底部
华为荣耀X1在背面右侧并无任何实体按键及接口,是简单的塑料圆角和金属边的结合。Z2在背面右侧的中间位置设置了底座充电接口,背面右侧上方一次是带有防尘塞的数据/充电接口和microSD卡槽。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2背面右侧
华为荣耀X1在背面左侧由上至下依次设置了SD卡槽、音量键、解锁键和SIM卡槽。Z2则配置了SIM卡槽、解锁键、音量键和一枚相机快捷键。X1的相机快捷键在音量键上,相较更为简便。
图为华为荣耀X1(左)、索尼Z2背面左侧
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。