• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

效能有提升 骁龙805智能手机跑分曝光

来源:中关村在线
时间:2014-04-28

分享至:
    在去年11月,高通发布了新一代的移动处理器骁龙805,其采用了四个Krait 450核心(前几款骁龙800处理器使用了 Krait 400核心),集成了Adreno 420图形处理器,官方宣称该GPU相比Adreno 330提升了40%。而日前有国外媒体曝光了一款 装备骁龙805处理器的神秘机型的跑分数据,其Antutu成绩接近38000分。

神秘机型装备骁龙805处理器(图片来自Antutu)

  安 兔兔数据库的这张图片显示这款神秘产品型号为VEGA IM-A888S,其就采用了高通骁龙805处理器,主频为2.5GHz,搭配3GB RAM内 存、32GB ROM存储空间,而其屏幕分辨率高达2560x1440像素,也就是我们称呼的“2K屏幕”或“2.5K屏幕”。

该机型Antutu跑分成绩(图片来自PhoneArena)

  其 Antutu跑分成绩为37780分,相比现有的高通骁龙801要稍微高一些,但笔者猜测这并非是骁龙805的真正实力,因为很显然这款神秘机型并不是正 式版产品,而是一款还处于研发中的工程样机阶段,如果日后软硬调校完成,相信Antutu成绩接近或者超过40000分应该不成问题。

  从高通给出的时间表来看,骁龙805处理器的出货时期是今年上半年,所以算上各厂商研发时间,我们快见到骁龙805平台的智能手机也要等到下半年,不知道这次小米手机4会不会赢得这次“首款”的头衔。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻