来源: 新浪手机
时间:2014-04-28
新浪手机讯 4月25日上午消息,夏普携手日本运营商SoftBank发布旗舰智能手机AQUOS Xx 304SH,采用极窄边框设计,屛占比高达79%,超越LG G2(屏占比为75.7%)成为目前屛占比的智能手机。
夏普AQUOS Xx 304SH采用极窄边框设计,配备5.2寸1080P屏幕,而且屏幕上侧边框同样采用极窄设计,屛占比达到惊人的79%,再次之前屏占比的手机是LG G2,不过不知将要发布的LG G3能否再打破夏普的记录。
其他方面,夏普AQUOS Xx 304SH搭载安卓4.3操作系统,采用2.3GHz高通MSM8974AB四核处理器,集成Adreno 330 GPU,内存配置2GB RAM+32GB ROM,并且支持128GB microSD卡扩展,内建前210W后1300W双摄像头,支持Wi-Fi 802.11 ac、Bluetooth 4.0、NFC、红外线等,标配2600mAh锂电池,并将于5月份在日本销售。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。