来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-25
1、外观:多种定制后盖提升手感
一加手机在酝酿了大半年之后,其正式在4月23日于北京发布。以“不将就”的口号创立之初,一加便得到了圈内众多朋友的关注,其引入业内著名CM团队为其适配系统,同时特别注重手机的使用体验,例如手感等方面。硬件配置方面虽然并不是一加手机的重点,但是在现阶段较为成熟的供应链底下,一加手机依然拥有顶级的性能。这款“不将就”的手机在已经亮相,其16GB版本售价1999.99元也是在意料之外。在两千元这个级别上,其能否超过小米3荣耀3X、中兴天机?
一加手机
CPU | 高通骁龙801 MSM8974AC四核2.5GHz |
GPU | Adreno(TM)330 |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB/64GB |
屏幕 | 5.5英寸FHD 1920x1080分辨率 IPS屏幕 LTPS工艺 |
摄像头 | 1300万像素主摄像头 F/2.0光圈 6P镜头 500万前置 |
系统 | CM定制系统/Color OS |
尺寸重量 | 152.9x75.9x8.9mm 薄处4.6mm 162g |
电池容量 | 3100mAh |
网络制式 | 2G/3G/4G(移动与联通分别有4G定制版) |
特色功能 | BABY SKIN亲肤后盖 0.3秒光速对焦 |
价格 | 1999.99元 ,5月5日一元体验,5月21日加油专场,5月28日京东易迅首销 |
正如发布会上刘作虎称一加手机的重点并不在硬件配置一般,作为一加它们觉得硬件只是手机的基础,不过对于一般消费者来说,硬件依然还是我们的关注之一。一加手机拥有目前顶级的硬件规格,包括骁龙801四核处理器+3GB的运行内存,分为16GB和64GB两个容量的版本。配备5.5英寸全高清屏幕,1300万像素后置+500万像素前置摄像头组合。据悉,一加手机将会分为移动和联通两个定制4G版本上市,并且出厂的时候,用户也许可以选择自己想要的系统。
外观:多种定制后盖提升手感
一加手机采用了现阶段比较适中的体积设计,三围并不十分巨大,单手握持还是可以的,不过要想轻松单手操作还是有一定的困难。整机线条比较平直,但是并没有起棱角,刚中带有一点柔情。
一加手机采用了黄金腰线的设计,背面的弧度设计更利于握持,这也是其关注用户体验感受的一个重要方面。
正面被5.5英寸的1080P屏幕所覆盖,上下留有一定的面积,屏占比并不是十分高,不过幸好边框已经收窄,这也导致整机显得比较长条形。
屏幕熄灭后,正面一体化程度很高,屏幕边缘很好地隐藏起来。
顶部的长条形听筒与前置摄像头比较突出,不过并不突兀,与整机很好地协调融合在一起。
左侧配有电源/锁屏键,按下的反馈力度适中,并不是十分爽快,键程较短。
右侧为音量调整按键与SIM卡槽。