• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARMv8时代真正来临,你准备好了吗?

来源:EEWORLD
时间:2014-04-23

分享至:

   近日,米尔提供了一份重要信息,ARM已经于4月初推出可支持ARMv8架构的开发工具:DS-5旗舰版(Ultimate Edition)。这是ARM公司继推出基于ARMv8架构Cortex-A50系列内核之后的又一标志性举措,意味着ARMv8时代的真正来临。

图 1

一、DS-5旗舰版
   DS-5旗舰版是一款绝对重磅的ARM内核开发工具,除了支持DS-5专业版所有的功能外,还支持ARM的ARMv8内核体系架构,可随心所欲开发64位的ARM内核。

图 2

   DS-5旗舰版突出的特点是支持Cortex-A53/A57内核,即ARMv8内核架构,并且首次引入了ARM compiler 6版本编译器。同时,在DS-5旗舰版中,还可以使用现成的ARMv8固定虚拟平台(模拟器),DS-5旗舰版与社区版和专业版的主要区别如下。

图 3
二、ARM Compiler 6
   自ARM 2010年推出DS-5,就已经开始使用ARM Compiler 5,想想也已经好几年了。ARM这次首次提出ARM Compiler 6,确实振奋人心,是时隔5年的期待啊。

图 4
   ARM Compiler 6集成在ARM DS-5旗舰版中,是一款专门为ARMv8架构设计的编译器。ARM Compiler 6包含时下流行的LLVM编译器架构,以及高度优化的ARM C库,保证基于ARM的软硬件拥有高效的性能。

三、免费使用
   作为一款全新的开发工具,DS-5目前还无法找到破解版本。但是我们可以通过以下两种方式,免费使用上DS-5这款神器,如下。
1、使用DS-5社区版

图 5
   DS-5社区版也叫免费版,可以免费使用。DS-5社区版支持在ARM7、ARM9、Cortex-A(ARMv8)内核上使用,包含DS-5的主要功能有Linaro GNU GCC编译器、 Streamline性能分析器、以及gdbserver应用程序调试。


2、使用30天试用版
   虽然30天试用版只能使用30天,但是对于要使用DS-5爽一把的伙伴们来说,基本上已经足够了,而且30天试用版没有功能限制,可能玩转DS-5所有的功能,包括其中的ARMv8架构支持。

图 6
   DS-5工具30天全功能试用版可以自行在线获取,不需要ARM或者其代理商参与。获取方式可以参考米尔科技网站的教程。


四、谁在用DS-5?
   因为DS-5功能确实非常强大,而且是ARM官方推出的开发工具,对所有ARM内核都有良好的支持,所以被大量的SOC公司、通信公司和消费电子类公司使用。

图 7
   从米尔的经典客户中可以看出,目前使用DS-5除了高通、华为、海思、全志、博通等芯片厂商外,还有oppo、酷派、金立等智能手机厂商。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻