• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

华为荣耀X1 4G版终极评测:“跨界”秒杀小米3/魅族MX3

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-23

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:华为荣耀为了与小米死磕,不惜提前发布新品,华为荣耀X1 4G版便是此次的新品之一。与3G版相比,4G版华为荣耀X1价格增为1999元,但配置方面也有所改变,因此华为荣耀X1 4G版仍具有极高的性价比。而在同样高性价比的两千元内手机市场中,已有小米3、魅族MX3等强敌坐镇,除了惊人的7寸“跨界”大屏外,4G版华为荣耀X1还有哪些独特之处?笔者此次拿到了支持TD-LTE的移动版华为荣耀X1进行评测。

    华为荣耀X1评测

    华为荣耀X1搭载Kirin 910 1.6GHz四核处理器、2GBRAM内存,7英寸1920x1200分辨率屏幕,采用LTPS技术,像素密度达323PPI。采用1300万像素索尼堆栈式后置摄像头,F2.2超大光圈,28MM广角镜头,采用Hybrid IR蓝玻璃材质的5枚镜头组件。5000mAh超大容量电池,官方称可待机4天。

    华为荣耀X1 4G版配置信息

    网络方面,华为荣耀X1支持业界的5模17频的网络,包括两种4G网络制式LTE-FDD/LTE-TDD,以及WCDMA/TD-SCDMA/GSM等3G/2G通信模式。由于我们拿到的是支持TD-LTE的移动版,经过测试,联通的SIM卡并不能使用,因此猜测在国内是有网络锁,并且估计联通定制版的机器也用不了移动的SIM卡。所以真正的5模17频,要到国外才能实现了。

    由于3G版和4G版华为荣耀X1有诸多相同之处,下面我们着重讲一下一些不一样的地方:

    华为荣耀X1外包装

    华为荣耀X1 4G版比起3G版来说,改变的都是内在看不到的东西。而外观上面的差别,也只是产品型号以及名称等的不同而已。产品包装盒显得扁平而简约,配件当中充电器是2A输出的,对于一台5000mAh电池的机器来说,肯定是少不了的。

    华为荣耀X1包装盒

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 IC采购 芯片采购网 ICKey

    更多新闻