来源:OFweek电子工程网
时间:2014-04-23
(作者:曲忠芳)
4G智能手机的市场竞争愈加激烈。近日,三星、HTC、华为、酷派、中兴通讯等国内外厂商密集发布了4G新品,甚至一向名不见经传的同洲电子也来凑热闹。业界指出,智能手机的比拼越来越演变为产品、渠道、营销等的综合实力比拼,而缺乏手机基因、产品及渠道存短板的同洲电子生存愈加艰难,或将沦为市场竞争的炮灰。
新品被指毫无优势
近一段时间以来,国产手机厂商上演了一场激烈的拉锯战,4G新品层出不穷。其中,作为传统行业代表的同洲电子在经历了一次“跳票”之后,也终于发布了4G手机960e。然而,这款960e手机甫一面世,就不被业界看好,专业人士称在近期涌现的众多新品中,该款产品硬件配置平平,并且在价格上也无优势。
据了解,同洲960e手机CPU主频率为1638.4MHz,采用的是前置200万+后置1300万像素摄像头,电池容量达2500毫安,售价1888元。而同样定位在1500-2000元档间的华为荣耀X1不仅CPU主频率达到1843MHz,而且前置摄像头达到500万像素。
此外,另一款来自中兴通讯的Grand SII手机配置与同洲960e大致相同,但售价为1699元。同等价格上,消费者在选购手机时往往更看重品牌。
有观察人士指出,4G手机的价格已一再拉低,加上主流厂商集中向下发力,甚至切入到700元档位及以下的智能手机市场,一些标价699元的低端智能手机的部分配置参数与同洲960e接近。因此1888元的价格恐怕难以在国内市场打开局面。如此一来,同洲电子等小品牌以及其他的山寨手机厂商生存压力陡增,能否长久地存活下去还很难说。
960操作系统难成气候
与主流厂商大打产品牌不同,同洲电子此次将手机卖点放在自主操作系统960的安全性上,这并不为业界所看好。一方面该系统是否真正安全尚待考究,另一方面仅仅一个安全性特点很难令消费者买账。这样看来,安全似乎更多地充当了同洲电子炒作的噱头。
北京商报记者了解到,同洲电子的960e手机采用的是960系统与安卓系统,然而不少消费者提出质疑,双系统切换可能会损耗手机电池的寿命,影响手机的运行速度和画面的流畅,相互切换这样的设置不仅麻烦,而且也让人不免有这样的认知:960系统本质上只是寄生在安卓系统的附属物。