• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星LG联手开发RGBW面板

来源:中国电子报
时间:2014-04-23

分享至:

  全球4K/UHD超高分辨率面板市场在今年可能产生新变化!为了降低4K/UHD面板的成本并扩大市占率,韩系面板大厂三星电子和LG Display开发出新一代RGBW(或称Green UHD)低成本4K面板,并计划将该产品重点销往中国市场,预计将于今年第二季开始出货,力抗群创光电、华星光电、友达光电。  

  由于韩厂开发的新一代RGBW 4K电视面板号称具备节省耗能与降低成本等多项优点,加上三星和LGD目前都在中国大陆积极宣传其RGBW 4K面板,甚至报价比台湾与中国大陆面板厂商的4K面板报价更具竞争力。据传已吸引一些中国电视品牌厂商如关注。其中,创维、康佳和长虹将采用RGBW Green或G+ UHD面板,并将于2014年二季开始量产。  

  何谓RGBW 4K(Green UHD)?RGBW 4K与传统4K/UHD有何不同?RGBW 4K又为何称为Green UHD或Green Plus UHD(G+ UHD)?根据NPD DisplaySearch在大尺寸TFT LCD产品蓝图季度报告(Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap Report)说明,主要差异在于像素构成不同。  

  据悉,传统的像素由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)构成。FHD面板像素为1920×1080,每种像素由三种子像素组成(R,G,B)、共有620万种颜色。而4K面板的分辨率有3840×2160、亦即2490万种颜色(3840×2160种像素,每种像素由三种子像素构成)。因此UHD(4K)分辨率是FHD(2K×1K)4倍。  

  虽然原理相同,但是三星和LG Display所开发的RGBW 4K面板和传统4K面板略有不同。除了RGB外,像素中又增加了一种子像素---白色(W)。随着子像素的增加,RGBW 4K面板也可以达到更高的分辨率。三星电子将其RGBW面板称为Green UHD,而LG Display则称为G+ UHD。  

  在三星的RGBW面板中,每种像素仅由两种子像素构成(RG或BW)。这种技术的弊端是、分辨率可能只有1920×RGBW×2160,画质也不如RGB直列式的4K面板。但三星表示,其RGBW面板符合VESA对4K的定义,因为VESA定义的4K面板是基于彩色滤光片上黑速矩阵的交替数量,而不是子像素数量。同时,三星为了提高画质,还在其Green UHD面板中采用了GMA(色域映射算法)和SPR(子像素渲染)技术。  

  三星认为,其Green UHD面板优点包括:更好透光率、更高开口率、减少能源损耗、降低驱动IC和T-Con(时序控制器)成本、减少背光模块使用、降低电视系统成本等等。然而,NPD DisplaySearch强调,RGBW 4K电视面板号称所具备的低成本与低耗电等优点,仍待消费市场实际考验与观察。  

  其中,Green UHD面板增加透明的白色子像素,因此具有更好的透光率和更高的开口率。当分辨率从FHD提升4倍到UHD时,由于分辨率增加、面板透光率会降低。如果是传统RGB技术,UHD面板的透光率仅是FHD的60%,这就需要增加背光模块使用,但RGBW无此问题,因为它能提供更好的透光率。  

  能源损耗的降低也与透光率有关。传统UHD面板的能源损耗是FHD的两倍,因为它需要驱动更多的像素,同时较低的透光率使得面板需要更大的动能推动背光模块的运作。随着RGBW面板透光率提高,能源损耗也得获得降低。基本上, Green UHD面板的能源损耗仅只比FHD高10%。  

  而Green UHD面板亦降低了驱动IC和T-Con的成本,则系因为在传统的UHD面板中,由于子像素较多,所以需要足够强大的驱动IC和T-Con来推动面板运作。但RGBW面板的子像素较少,使得驱动IC和T-Con的成本有所降低。  

  至于背光模块成本方面,由于LEDs和光学薄膜是驱动背光模块亮度重要元素,随着RGBW面板较高的透光率,背光模块不需要太过强劲,因此LEDs和光学薄膜的结构也不需很复杂,从而降低了背光模块的成本。  

  另外,NPD DisplaySearch液晶电视分析总监杨静萍表示,Green UHD电视系统的成本也能降低。随着背光模块中LEDs和光学薄膜使用的减少,RGBW 4K面板还可以使用较低成本的其它电源元件,如SMPS(开关模式电源)和转换器。  

  值得注意的是,尽管中国部分品牌厂商即将率先导入韩系面板厂推出的新一代RGBW 4K电视面板,不过,杨静萍指出,电视品牌厂商对于RGBW 4K面板的考量点并不相同,主要是由于中国厂商和海外厂商的发展战略差异。中国电视品牌厂商目标在于国内市场以相对较低的价格销售4K电视,而海外品牌厂商则希望能限度地提高画面质量。有些电视品牌厂商认为RGBW的子像素不等同于真正的4K,播放真正4K内容时、画面质量与3480×RGB×2160像素有差。  

  整体而言,虽然所有电视厂商都很期待4K技术能够启动全面性电视换机潮,然而,目前中国厂商大多仅将4K视作一项电视“规格”,而海外厂商在追求4K产品上则较为谨慎。  

 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在     IC采购    , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 IC采购 芯片采购网 ICKey

更多新闻