• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

和辉光电:推动国内AMOLED显示产业化

来源:OFweek显示网
时间:2014-04-23

分享至:

    "我们正在创造业内速度记录"和辉光电产品负责人简吉龙表示:"和辉光电在短短的一年半时间里,实现了公司奠基到首片AMOLED屏点亮,创造了"和辉速度"。和辉光电在上海打造了专业的研发团队,致力于推动AMOLED显示国产化。"

    2014年4月10日,和辉光电在第二届中国电子信息博览会(CITE2014)上展示了其5.5寸及6寸高清AMOLED显示屏产品。简吉龙表示:"此次发布的6寸高清AMOLED显示屏厚度只有0.66毫米,相较于传统TFT-LCD显示屏重量轻了50%,厚度薄了40%,为目前世界轻薄的一款产品。性能上的提升,为手机制造商提供了更多的设计空间,比如增加电池容量、放置4G天线等等。"

    除了具有创新形态外,和辉光电AMOLED还具有完美画质、节能省电以及健康护眼等优势。"和辉光电AMOLED显示屏采用的是真实像素排列,画质更细腻,并能有效的避免毛刺产生。" 简吉龙继续解释道:"AMOLED显示屏不需要强背光,色域面积比LCD大,并且不受环境温度及观察角度限制,因此能够获得更加清晰、鲜艳以及逼真的显示品质。"

    据了解,AMOLED功耗主要由不同显示画面决定,而LCD在不同画面下都是100%功耗,因此AMOLED在降低功耗方面优势明显。简吉龙表示:"4G时代将会带来更多的图片及视频流,在不同应用环境下,AMOLED加权功耗仅为LCD的60%。在即将到来的4G时代,AMOLED显示屏将具有更大的优势。"

    随着智能手机及平板电脑的大量普及,消费者的使用频率及时间越来越长,年龄层也越来越低,手机屏幕健康护眼就显得尤为重要。手机屏幕发出的高能蓝光对眼睛伤害极大,长时间使用可能导致视力下降甚至失明。简吉龙表示:"和辉光电AMOLED显示屏的特点就是健康护眼,因为在435nm以下,和辉光电AMOLED显示屏基本不发光,从而有效的避免了高能蓝光对眼睛的伤害。"AMOLED在护眼方面具有LCD无法比拟的优势,未来有望在智能手机中得到大范围应用。

    与TFT-LCD技术比较,AMOLED结构简单,不须背光、扩散板、配向膜、间隙子等繁复零组件,同时有机发光层之机械特性较接近柔性基板,因此更适合用于制作可弯可卷的柔性显示器。随着大屏以及高阶智能手机的市场需求快速发展,AMOLED面板将迎来产能及应用高速成长期。和辉光电也将为AMOLED国产化贡献更多力量!


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 LED显示屏 Wpi Onlinecomponents Master

更多新闻