来源:日经技术在线
时间:2014-04-22
LED照明已经取代白炽灯泡和荧光灯等现有照明,不再显得特别,而是名副其实地走进了人们的日常生活。近的LED关联展会逐渐失去昔日的热闹景象。这意味着LED照明市场开始走向成熟。
曾几何时,众多企业曾经一窝蜂地涌入LED照明领域,只要能亮,就能赢得关注。但今后,依靠简单的宣传战略扩大销售将变得越来越难。再加上单价大幅下跌,LED照明变成了难以盈利的商品。现如今,单靠销售照明灯具,已经很难再扩大业务。2014年或许将会成为企业摸索新发展方向的转折点。
在2014年3月于东京有明国际会展中心举办的LED照明展会“LEDNextstage”上,到场观众为5万1033人,与两年前的上届相比,减少了近1.8万人。而且,与该展会隔年举办的另一家“照明展”在2013年的观众总数约为7.7万人,相比减幅几乎达到了2.6万人。
日本照明灯具市场,LED占到4成
LED照明的市场开始成熟,昔日的喧嚣逐渐消散。而有机EL的新方案则层出不穷。此次LEDNextstage开设了展示有机EL照明产品的特别区域。15家企业参加了展出。
LED照明迎来业务转型大潮 日本各大企业各显身手
日本照明工业会(JLMA)公布的数据显示,2012年,在日本市面上流通的照明灯具中,LED照明占到了4成。在LEDNextstage举办之前,有消息报道称,松下2015年内生产的所有住宅照明灯具将全部采用LED。该公司2013年供应的住宅照明灯具8成以上是LED照明。在东芝照明技术供应的照明灯具中,LED照明也占到了7成。
2013年,上述两级公司以及夏普大幅调整LED照明的业务结构,完成了从B2C(商家对客户)到B2B(商家对商家)的转型。日本国内多数大制造商采取的方针,都是避开价格竞争激烈的消费类产品,大力发展企业定制商品的开发和销售。利用集团内部需求的广大销路,通过发展照明系统的整体化方案业务,与专业照明制造商形成差异。
松下凭借原松下电工的业务资源优势,强力推出了“大厦整体”、“店铺整体”、“设施整体”、“城市整体”等系统化LED照明。通过大力发展高利润率的B2B业务,使利润率出现了改善的迹象。
东芝照明技术把东芝集团的相关部门,集中到了在神奈川县川崎市开设的“智能社区中心”。希望借此提高集团内部的协同效应,致力于BEMS(大厦用能源管理系统)、HEMS(家用能源管理系统)等领域的发展。夏普则缩小消费类LED照明业务,把发展的重心,转向了面向法人、新店铺和大厦改造的业务。
大制造商的这些战略调整,或许也是造成展会不像往日那样热闹的一个原因。在LEDNextstage上,很多产品都只是以往产品的小幅改进。在过去,LED照明的附加值是“明亮”、“美观”。而现如今,开发的方向性出现了巨大的变化。在展会上,把企业设想为客户,迎合企业需求的产品为数众多。
与LED照明对照鲜明的是,在参展的有机EL照明中,出现了很多概念新颖、面向一般家庭的产品。其中还不乏超高效率的产品。
为LED照明赋予附加值,提高功能性
在本届LEDNextstage上,通过控制LED照明的光线为照明赋予功能性的技术也成为了展出的亮点。这一动态的目的,是要为LED照明探索新的附加值。
举例来说,松下重点展示了自主开发的光谱控制技术。该公司将在2014年4月21日,面向住宅推出利用这项技术的LED照明灯具“美(Mi)look”。
面向商业设施展示的是能够利用平板电脑为照明灯具单独调整颜色、色温的技术。面向办公室用途,该公司着眼于光线带来的心理和生理效应,正在积极开发相关产品,在本届展会上,参考展出了通过调整LED照明的光线,使灯光下的员工更容易提高注意力的技术。为一直倡导的“工作环境照明”赋予了新的附加值。该公司已经为这项技术申请了八项专利。
松下还展示了照明功能的另一个发展方向。那就是基于可见光通信的信息传播技术。以LED照明为载体的可见光通信在与移动终端结合后,有望使“获取设施通道内的信息”、“在接收不到GPS信号的地下进行定位,引导用户前往目的地”等应用得到普及。还有望作为信息基础设施,用来获取分析客户兴趣和行为的营销数据。
松下参考展出的可见光通信系统名为“LUMICODE”。在展会现场,该公司展示了在工厂和仓库显示员工及搬运车辆的运动轨迹的应用方式。设想的使用场所除了工厂之外,还包括商业设施、医院、美术馆、博物馆、会展中心等。
具体来说,其原理就是为每个照明灯具分配固定ID,利用ID向专用接收器发送信息。根据这些信息,掌握接收器携带者的位置等。配备可见光通信功能的照明灯具在安装时只需进行电力施工,无需信息布线施工。只要更换照明即可。
有机EL照明新方案纷纷登场
在有机EL照明领域,东芝照明技术的展示成为了关注的焦点。因为该公司已经宣布,将在2014年4月上市有机EL照明灯具。并且把大多数的展位,都分配给了有机LE照明灯具的展示。
有机EL照明可以实现薄板状的灯具设计,具备在开灯时成为墙面重点,在关灯时时隐去身形的特点。东芝照明技术利用这一特点,提出了“融入空间的照明”、“贴近生活的灯火”的理念。
该公司即将上市的产品,是四款半定制有机EL照明。包括两款半嵌入式支架,以及天花板墙面兼用型与吸附式向上照明灯支架各一款。寿命与一般的LED照明相同,达到了4万小时(光通量维持率为70%)。四款产品的耗电量均为2W,寿命为4万小时,色温为3250K。价格在3万日元左右。四款产品的总年销量目标为4800台。
三菱电机展出了能够在E26灯口的灯泡插座上安装的有机EL照明。有机EL面板的尺寸为16cm见方,厚度为8mm。虽然大部分观点认为有机EL照明并非更换式产品,但能够安装在灯泡插座上,就有望赢得当前的照明置换需求。不过,因为价格上存在问题,灯具的上市时间目前尚未确定。
除此之外,松下还对100lm/W的超高效率有机EL面板、厚度为0.5mm的超薄型有机EL面板、厚度为0.4mm的柔性有机EL面板等新一代产品进行了技术展示。
在室内照明方面,有机EL照明的新方案夺人眼球,而在室外照明方面,随着东京申办成功2020年奥运会,LED照明市场的扩大成为了众望所归。作为发展前景被看好的领域,室外照明吸引了众多参观者的关注。
比方说,岩崎电气展出了可以直接使用现有灯具的LED照明。名为“LEDiocLEDLightBulb”。这种照明可以直接在现在常用的安全灯、路灯上安装。与整体更换灯具相比,设置成本只需一半左右。
随着此类产品的增加,室外照明估计也会加快LED化的进程。在奥运需求的推动下,从新安装的照明到现有照明的LED化,企业也在考虑扩充室外照明的产品线。
2014年将成为摸索新发展的转折点,室内照明的系统化与差异化程度将进一步提高,面向家庭的有机EL照明灯具也将实现崛起。比室内落后一步的室外照明领域也将在今后迎来全面普及的新时期。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。