安防视频监控行业近几年呈现出快速发展趋势,根据权威机构对全球视频监控市场增长率预测,视频监控行业的发展前景还有很大的空间,而中国市场发展更快、更具潜力。未来视频监控整体发展趋势是高清监控得到普及,智能逐步进入实战应用,以及系统大集成。
近几年,视频监控领域各行业管理者们希望将集成系统与其行业应用业务结合起来,能实现业务应用系统、办公系统、联网系统等与视频监控系统之间的“大集成”,业内对系统集成的认识正在逐步深入。系统集成给人们带来高效、便捷服务的同时,无形中也提高了用户的工作效率,目前整个集成市场的需求不断扩大,视频监控系统集成化平台软件作为系统集成的“核心和灵魂”也越来越受到业内的关注。
下面笔者将通过安防视频监控系统硬件大集成、集成化平台软件、视频监控系统标准化、视频监控系统的运维管理、视频监控系统集成现阶段的主要问题等几个面阐述安防视频监控系统“大集成”方面的观点,展望视频监控系统集成未来的发展趋势。
系统硬件大集成,促使安防企业迈出跨界的步伐
安防视频监控系统的硬件已呈现出多元化和跨界化的发展趋势,从硬件产品的纵向维度来看包括了前端设备、后端设备、传输设备、存储设备、智能设备、大屏设备、车载产品等,可以看出纵向的产品线越来越深;安防视频监控系统的硬件横向维度,在逐渐融合安防技术防范系统中的一些其它硬件,例如报警、门禁、对讲设备等,使得安防视频监控系统的功能性越来越丰富。并且安防视频监控系统硬件与IT化的融合已是愈来愈紧密,借鉴IT领域先进的技术、完善的标准体系,促使安防企业纷纷迈出跨界的步伐,探索一些新的发展方向。
(一)视频监控系统硬件集成纵向发展浅析
1)视频监控系统发展变化
视频监控系统经历了多个发展阶段,已由模拟、数字时代走向全网络高清视频监控时代。模拟和数字视频监控系统结构比较简单,通常由摄像机等前端设备、传输系统和主控显示记录设备三大部分组成,所涉及到的硬件产品并不多,典型代表产品有模拟监控摄像机、DVR硬盘录像机、视频矩阵、控制键盘和监视器等。因此在系统硬件集成方面仅体现出前后端设备相连,实现各项功能的简单调用而已。
视频监控系统发展到全网络高清视频监控时代,其系统结构与模拟时代相比并未发生很大的变化,其组成主要为前端设备、网络传输、存储、软件平台和显示控制这几大部分,但是所引起的新技术、新产品的变化是非常多的。例如视频编解码技术、基于IP传输技术、存储技术、软件开发技术、高清显示技术以及IT领域相关技术等等,都在默默支撑和加速网络高清视频监控系统的发展。
以海康威视为例,模拟时代主要产品是以板卡、DVR为主,伴随视频监控系统多个阶段的发展,现在海康威视的产品已经涵盖从视频采集、传输、存储控制、解码输出、显示控制、报警门禁、管理软件等全线安防产品家族,具备完善的安防产品线,业内的一些大型视频监控厂商也都经历了这样的发展态势。
2013年,海康威视凭借着雄厚的研发实力,在摄像机/球机、DVR/NVR、网络集中存储、视频综合平台、平台软件、报警/民用等领域取得了新突破,推出了又一代新产品,与此同时海康威视还致力于不断完善自身的产品线,今年还首次推出了多款门禁产品。并且能够引领行业内新技术的代表有:视频透雾技术、视频拼接技术、高帧率高分辨率技术、人脸/人体属性技术、视频质量诊断技术等多项,吸引了行业众多的眼球。
2)视频监控系统与IT的融合
现阶段安防企业面对项目时需要具备综合能力,不仅需要安防专家还需要IT领域专家,这方面传统安防企业与IT企业互有优势,这时双方就需要形成合作进行互补共同发展。
安防企业与IT企业合作方面有很多,从技术研发方面来看:主要是服务器领域、存储领域、交换路由领域、传输领域、信息安全技术领域、网络管理和运维领域、虚拟化领域、应用支撑领域、卫星技术领域(定位、测速、校时、图传)等等。
从方案设计方面来看:安防行业在项目的方案设计与传统IT企业采用的方法日益趋同,比如设计图标规范化和系统化,设计的工具多样化,设计的方法论和建模也日益趋同。
在安防产品及项目测评方面,也可以借助IT技术进行定性和定量的测试方法,以便检验相关技术是否达到预期目标。
(二)视频监控系统硬件集成横向发展浅析
视频监控系统硬件集成横向发展主要是体现在向安防技术防范系统其它方面的融合。安防技术防范系统主要是包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、楼宇对讲(可视)系统、防盗报警系统、报警通信指挥系统、其它子系统,在做好视频监控系统建设的同时能够对其它安防技术防范子系统进行深度融合,并结合行业的应用场景和应用需求,推出相应的整体解决方案。
海康威视在众多行业解决方案中,就实现了视频、报警、门禁、对讲、智能、存储等各子系统的深度融合,并结合行业的各类场景及实际业务应用需求,推出了新一代智慧型行业解决方案。此外,海康威视近年来还开发了一卡通产品线,将视频监控业务与一卡通业务进行整合,开创安防大集成的新领域。
集成平台软件成为安防大集成的核心和灵魂
安防视频监控系统集成化平台软件需要采用全局性视角进行重新审视,可以从业务体系、技术架构、运行机制、政府和社会的关系、运维管理、运营服务、建设方式等多个维度思考,终能够形成包含应用集成、界面集成、安全集成、人员集成、信息集成、管理集成等方面的多应用集成平台,这些发展变化和趋势对安防视频监控系统集成技术也提出了更高的要求。
通过与IT系统高度融合,引入和应用各种软件集成平台技术,其中主要的软件集成平台技术包括面向服务的SOA架构、企业服务总线ESB、视频云计算、视频云存储、视频图像信息数据库和多应用集成技术等,使得视频监控系统集成化平台软件的信息处理和信息使用的能力得到大幅提升。
视频监控系统集成化平台软件充分发挥安防系统作用和效率的关键与核心,海康威视在这方面占领制高点。随着安防行业日趋成熟,硬件设备的同质化现象会越来越严重,竞争也会更加激烈,因此行业解决方案的竞争优势主要通过平台软件体现出来。然而,行业软件平台的研发不是一蹴而就的,它需要企业对目标行业有长期深入的理解和积累,海康威视就以此为基础不断创新,推出了各细分行业的平台软件,并快速地响应行业用户和合作伙伴对平台软件的应用需求,取得了行业用户的广泛认可。
标准化是安防大集成的关键
在中国安防行业发展的过程里,缺少统一的行业标准影响了行业发展。行业统一标准的缺失给中国安防的发展带来了许多的弊端,导致不同系统的图像不能互联共享,不同厂商的图像不能互联共享,后期扩容维护非常困难,开发上层应用面临大量的开发成本。多系统互联互通、信息资源共享、安全管理、媒体传送、存储管理等许多技术没有统一到一起,严重阻碍了技术与市场的发展,应当引起足够的重视,从而可以看出标准化对于正处于朝阳期的安防产业是非常重要的
ONVIF、PSIA、HDcctv、SVAC让人看到视频监控产品和系统标准化的希望。除SVAC外,ONVIF、PSIA、HDcctv都是企业自发组织形成的标准,从其得到越来越多企业的响应来看,它们还是存在着非常重要的意义。未来日趋成熟的视频监控产业链的分工将越来越细,相互之间的合作将越来越多,安防大融合时代已然来临,使得亟需各厂商产品提供标准化接口,以满足整个监控产业的良性发展。
2012年国标《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011的发布为国内的安全防范、视频监控系统建设提供方向和规范,被业内寄予了厚望。标准规定了安全防范影像视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。
海康威视作为国内视频监控行业的龙头企业,目前已经是ONVIF、PSIA、HDcctv三大组织联盟的核心成员。携手这些组织,海康威视积极推动各项标准化的建设,并参与了国标GB28181标准制定和推广工作,旗下的多个行业平台软件及相关IPC、NVR等全线产品已成为国内批GB28181测试通过的厂商,并参与了包括新疆、河南、河北、安徽等地的GB28181视频联网共享项目建设,希望为用户提供更加经济有效和更具灵活性、扩展性的产品和整体解决方案。
安防视频监控系统的运维管理
安防视频监控系统的建设,总结起来可以说是“三分技术、七分管理”,各行业管理者们都非常清楚系统建设仅仅是个开始,如何使用好和管理好整个系统才是亟待解决的问题。
海康威视等业内企业清晰的认识到视频监控系统建设已逐步由纯粹的前端监控布点向增强管理应用转变。然而视频监控系统的设备与资源规模巨大、设备种类庞杂、参与维护的人员众多,随着监控规模的不断扩大,单纯依靠传统的人工作业方式来进行日常巡检和维护管理已不能满足日常运维工作的需要。
唯有通过技术、流程、服务三者的有机结合,帮助用户及时发现系统运行所存在的问题,做到异常事件早发现、早解决,迅速恢复系统运行环境,通过规范流程化的运维管理,实现管理数据电子化,管理过程规范化。从而为系统整体运行环境构建统一、完善、主动的流程化运维、规范化服务和集中化管理,全面提升系统整体运维管理能力。
视频监控系统集成现阶段的主要问题
由于视频监控系统集成发展速度较快,在实际的工程项目中遇到了很多新的问题,比如出现了软硬件集成不标准、工程质量不高、施工管理难度增大、用户满意度降低等方面;导致项目经常返工,严重情况下不能通过验收,总结来看主要是两个层面出了问题,一是技术层面、二是管理层面。
1)提高技术层面水平
视频监控系统的技术层面需要传统的集成商发挥更大的作用,深度了解用户需求,与设备及平台软件厂商交流探讨、深入合作,为用户提供符合需求的整体解决方案,解决技术瓶颈,提供高质量的服务。
通过与视频监控厂商建设融合了软件、硬件、服务、营销和管理为一体的综合性培训平台,分享成功经验,帮助集成商或渠道持续成长,一方面提高了学员技术,另一方面视频监控厂商向外界展示了软实力。
2)增强集成项目管理方面能力
视频监控系统集成项目要充分发挥软科学方面,比如在项目组织、项目整体管理方面进行加强,引入新的管理思路和先进的方法论,降低项目风险,保障项目集成交付。
视频监控系统集成未来发展趋势
未来视频监控系统在各个行业的应用中仍将快速发展,时下比较热门的视频大数据应用、视频智能分析、视频结构化应用、视频搜索应用,视频在事后事中事前中的应用前景将更加美好。海康威视等业内企业长期以来致力于视频技术研究,希望整合资源并深度了解行业应用,带动相关产业和技术的发展,集成技术将成为未来安防企业的核心竞争力。
随着大数据时代的到来,新一代传输技术、网络技术、数据库技术、云计算、云存储、云安全等新技术具备非常强的优势。通过这些技术构建了一个IT的基础平台,在这平台上承载安防(视频、入侵报警、出入口控制等)、环保、医疗、食品安全、电子政务、执法、城管、应急、物流、邮政、交通、校园、司法等等业务系统,对这些业务系统进行资源整合和优化,根据用户的需求进行定制化服务,这些都是未来智慧城市的重要组成。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。