来源:新浪手机
时间:2014-04-16
新浪手机讯 4月15日上午消息,日前,有外媒曝光了旗舰机型LG G3的AnTuTu benchmark的截图,从截图中我们可以看出LG G3的GPU为高通Adreno 330,从而得出其搭载的应该是的高通801四核处理器。此前曾有消息称G3将搭载MT6595八核处理器,如今看应该是不可能了。
高通骁龙801四核处理器骁龙800的升级版本,基于32位技术、内置四颗Krait 400微架构核心,其主频提升至2.5GHz。同时该处理器同样集成了Adreno 330图形处理器,但主频速度提升至578MHz。高通801相比高通800性能提升了14%、图形性能提升了28%、影像传感器的速度也提升了45%。同时还增加eMMC 5.0存储器支持能力,提供了更快的数据读写速度。此外,高通骁龙801四核处理器还集成高通9X25调制解调器,支持快150Mbps下行速率的Cat4标准LTE制式网络。
同时,我们还可以从截图中看出G3屏幕分辨率达到1440*2560的Quad HD级别。(李程)
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。