来源:中关村在线
时间:2014-04-15
在强大的韩流下,日系面板企业这个曾经叱咤显示器市场的群体,声音似乎小了很多,夏普电视开始贴牌,索尼向台湾订购面板,而松下也彻底结束了等离子的业务,日系面板企业仿佛一片肃杀,在韩系,台湾以及内地的夹攻下,日系面板企业显得精神气没那么足。不过俗话说“瘦死的骆驼比马大“,曾经无数的荣誉,都说明日系企业在显示领域的研发实力是不容小觑的,那么如今日系企业到底在干什么,我们今天就来探秘。
都是显示大杀器探秘日系液晶面板企业
在说这些企业之前,我们先来看看如今显示领域的几股风潮,就是OLED的研发已经进入了关键的阶段,三星已经推出了AMOLED的手机,如今经过几代的变化,无论是颜色还是寿命,都有了长足的进步,在大屏领域,4K分辨率的AMOLED电视也是开始在展会频频亮相,目前的阻碍就是成本的问题,一旦解决成本的问题,就可以进入快速普及的阶段。
高分辨率设备发展很快
第二则是高分的潮流,4K设备风起云涌,显示器有4K,电视更是有4K,就连手机现在都上了2K屏幕,如果你的手机屏幕的PPI没有上400,都有点不好意思拿出来了,充分说明了高分已经成为了主流,过去320×240的手机屏幕效果,已经成为了历史。
小屏幕市场崛起
第三股风潮小屏幕市场的崛起,由于智能手机的崛起,以及平板电脑的流行,小屏幕的市场非常的火爆,反而是1080P的大屏幕市场,如今变得有点死气沉沉,发展的速度远远跟不上小屏市场,可以说高分的流行,就是由小屏开始逐渐普及到大屏之上的。
说完了三股风潮,我们在看看在这种局面下,日本的显示企业,是如何应对的,其主要精力又放在哪里。
夏普:努力普及高分辨率
夏普号称“液晶之父”,其确实对液晶技术情有独钟,在OLED开始流行的今天,夏普丝毫不动心,依旧致力于推动高分液晶的发展,其研制了IGZO技术,从本质上来说是改进液晶的驱动技术,使得液晶又原来的非晶硅TFT改变为如今的IGZOTFT,从而可以提升分辨率,让4K成为可能。
之所以IGZO技术可以做到高分的优势,是因为IGZO这种材质相比于非晶硅TFT,本身携带的电子更多,所以体积可以做到小,因此就配置了更多的控制液晶偏转的开关,这样就提高了液晶的像素数量,原理还是很简单的。过去一直没能推广IGZO技术,主要是由于成本太高,如今夏普解决的了IGZO规模化的问题,开始供应各大厂商,手机、平板以及显示器都有IGZO面板的出现。
iPadAir就采用了IGZO屏幕
当然IGZO驱动也可以应用的在OLED领域,但是夏普没有强调这个优势,其更多的是致力于中小尺寸的市场,积极的推动手机、平板和笔记本采用IGZO面板,电视等大尺寸显示设备则不是夏普的主要发力点,其电视甚至准备采用中国内地的面板来装配,由此可见夏普的战略重心已经转移,IGZO将是夏普的一大利器。
IGZO屏幕与普通非晶硅屏幕对比
IGZO驱动的足对手是LTPS低温多晶硅驱动,其优势和IGZO差不多,也是实现高分的手段,两者谁能胜出,得看谁普及的成本低,显示效果上并无太多的区别。
JDI:小屏市场利润高
JDI是一个合并后的公司,是东芝、索尼、日立三大巨头于2011年宣布成立的,其目的在于整合各自中小规模的显示器业务,于是一个崭新的日本显示器公司(JapanDisplay)就初现了,如今经过三年的发展,JDI已经成为高端手机显示面板的主要供应商,包括中国的魅族以及美国的苹果iPhone手机,都向JDI采购过显示面板。
JDI是一个三家合力的公司
上面我们说了如今显示领域的三股风潮,如果说夏普是高分的推动者,那么JDI就是小屏市场的王者,其主要采用LTPS低温多晶硅技术,不断增加开口率,减低液晶面板的厚度,提升液晶面板分辨率,如今已经可以提供顶级的小尺寸面板。其集合了三家的科研力量,可以说实力是非常的强悍的,也是夏普IGZO面板的主要竞争力量。
主要市场在小屏幕领域
之所以JDI将精力放在小屏市场,还是看重了小屏市场的前景和利润,虽然OLED发展在即,但是在中小屏幕市场,液晶仍旧是主要力量,由于智能设备附加值高,所以这个市场的利润率也相对高,相反传统的大屏市场,由于台湾以及中国内地面板企业的崛起,价格战非常的猛烈,如今已经成为投入高,风险大的一个市场,这是三家目前都不太景气的企业所不能承受的。
松下:投影才是它的菜
松下本是等离子显示技术的代表,但是随着如今其彻底关闭了等离子的生产线,可以看出等离子显示技术已经彻底的退出了历史舞台,别管用户如何的怀念,等离子都不可能和液晶竞争了,松下当然也有能力出现液晶面板,但是面对韩系,台湾以及中国内地市场的竞争,其显然没有太大的竞争力。
松下工程投影发展不错
显然松下已经没有电视市场竞争的能力,其战略也进行了转化,关于显示领域,其有王牌的投影机产品线,其努力拓展工程投影亮度,细分工程市场,在投影融合领域,有着举足轻重的位置,此外其也努力发展摄影机等产品,都是和显示有关的产品,其目前的策略就是避开面板这种竞争激烈的市场,在投影以及摄像等相关联的领域,用专业说话,也可以获得不错的利润。
松下摄像机也是重要业务
全文总结:
日系显示企业曾经是全世界显示市场的核心,如今虽然风光不再,但是依旧保持这不错的实力,其在高分和小屏领域都在寻找自己的道路,夏普推广IGZO,JDI布局手机面板市场,发展势头还是不错的,而传统的1080P的大屏市场,日系企业显然都有离局的意思,竞争对手多,竞争压力大是主要的原因,比如松下就基本不再碰这个市场了,其努力发展投影,注意其他的影像产业,也是不错的尝试。
目前显示市场的三大趋势中,日系企业对OLED技术总体持一种观望的态度,这是否会成为日后的一个重大失误呢?我们拭目以待。